+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Rete neurale - definizione

Una rete neurale è un modello matematico ispirato alla struttura biologica del cervello, utilizzato nei campi dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico per l'analisi, la classificazione, la previsione e l'elaborazione dei dati. Le reti neurali sono costituite da neuroni artificiali interconnessi che elaborano i segnali di ingresso e passano le informazioni agli strati successivi della struttura della rete. Ogni neurone esegue calcoli basati sui pesi assegnati ai segnali, sommandoli e trasformandoli mediante una funzione di attivazione, rendendo possibile la modellazione di complesse relazioni non lineari.

La struttura di una tipica rete neurale comprende uno strato di ingresso, strati nascosti e uno strato di uscita. La profondità della rete, o il numero di strati nascosti, determina la sua capacità di rappresentare relazioni complesse nei dati. Nelle reti di apprendimento profondo, vengono utilizzati più strati di questo tipo, consentendo l'estrazione automatica di caratteristiche e la creazione di rappresentazioni gerarchiche delle informazioni. Il processo di apprendimento prevede la modifica dei pesi sinaptici per ridurre al minimo l'errore tra il risultato previsto e quello effettivo, di solito utilizzando un algoritmo di retropropagazione e l'ottimizzazione della discesa del gradiente.

Le reti neurali sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni pratiche: dal riconoscimento delle immagini e del parlato alla traduzione del linguaggio naturale, dai sistemi di raccomandazione alla diagnostica medica, dall'analisi dei dati finanziari al controllo autonomo. La loro flessibilità e adattabilità le rendono uno strumento efficace in compiti che richiedono il riconoscimento di modelli e l'analisi di dati con elevata complessità o struttura incompleta.

Esistono molti tipi di reti neurali, che variano per architettura e scopo, come le reti convoluzionali (CNN) utilizzate nell'elaborazione delle immagini, le reti ricorrenti (RNN) per i dati sequenziali o le reti generative (GAN) per la creazione di nuovi dati. Le moderne reti neurali vengono eseguite su piattaforme di calcolo che supportano l'accelerazione GPU/TPU, consentendo di addestrarle su grandi insiemi di dati in un tempo ragionevole.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE