+1 500 000 prodotti nell’offerta
6000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Data di pubblicazione: 01-07-2025 🕒 4 min di lettura
I sensori di temperatura sono tra i componenti di base di molti sistemi e dispositivi elettronici. Li possiamo incontrare in moltissimi posti: negli uffici, come elementi del sistema di ventilazione, in automobile, dove misurano la temperatura esterna, o nelle apparecchiature informatiche, dove viene controllata la temperatura di componenti specifici. I sensori di temperatura sono onnipresenti, e uno dei loro rappresentanti sono i termistori NTC e gli elementi resistivi, ed è proprio questi progetti che esamineremo questa volta.
I termistori sono sensori di temperatura a semiconduttore, realizzati più spesso con ossidi metallici come manganese, nichel o cobalto. Come si può facilmente intuire, questi elementi reagiscono alla temperatura o, più precisamente, sotto la sua influenza cambia la resistenza del termistore. Come cambierà la resistenza è determinato dal tipo di elemento. Possiamo distinguere tre tipi base di termistori:
Termistori NTC nell’offerta di TME
Il Resistance Temperature Detector (RTD, rilevatore di temperatura a resistenza) è un elemento leggermente diverso dal termistore, ma con lo stesso compito - misurare la temperatura. Gli RTD utilizzano metalli con le cosiddette "proprietà stabili", come, ad esempio, platino, rame o nichel. La loro resistenza aumenta linearmente con l’aumentare della temperatura, quindi è possibile misurare e determinare la temperatura del sensore. Il tipo più comune di RTD è il sensore al platino, ad esempio PT100, la cui resistenza è di 100Ω a 0°C.
Sensori di temperatura a resistenza
Sebbene il compito di entrambi i tipi di sensori sia misurare la temperatura, differiscono nelle loro caratteristiche, e possiamo indicare alcune informazioni specifiche qui:
Caratteristiche della temperatura:
Intervallo di temperatura:
Precisione:
Prezzo:
Si possono descrivere i termistori come componenti economici e piccoli con tempi di risposta rapidi, che però presentano problemi di ripetibilità dei risultati e non linearità, soprattutto in ampi intervalli di temperatura. I sensori RTD, invece, sono elementi caratterizzati da maggiore precisione, stabilità e ampia gamma di temperatura, con il caveat però che questi dispositivi sono leggermente più costosi, più grandi e più lenti nella risposta.
Come già scritto, oggi gli elementi di misurazione della temperatura sono onnipresenti. I termistori si trovano generalmente in applicazioni meno esigenti e in luoghi con accesso limitato. Questi possono includere, ad esempio, elettrodomestici, sistemi di riscaldamento e ventilazione e circuiti che misurano la temperatura delle batterie. I sensori RTD sono usati in settori più specifici, dove sono valorizzate precisione e ripetibilità. Si trovano in macchinari industriali, apparecchiature mediche, strumenti scientifici o nel settore energetico come elementi di misura per turbine a gas.
La denominazione dei termistori negli schemi e nella documentazione tecnica può variare. Dipende dalla parte del mondo in cui tali documenti sono stati preparati. Il simbolo europeo, usato anche a livello internazionale, è un rettangolo che ricorda un resistore con una linea trasversale. Negli Stati Uniti e in Giappone, invece, si utilizza un cerchio con il simbolo resistivo a forma di pallina e una freccia trasversale all’interno.
Può capitare che i termistori si danneggino. Le cause sono varie: danni meccanici, invecchiamento del sensore, sovraccarico di corrente o collegamento errato.
| Tipo di termistore | Intervallo di temperatura (°C) | Resistenza nominale (kΩ) | Costante di tempo (s) | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|
| NTC-10k | -40 fino a 125 | 10 | 10 | ±5% |
| NTC-5k | -50 fino a 150 | 5 | 5 | ±3% |
| NTC-1k | -20 fino a 100 | 1 | 2 | ±2% |
Per verificare il corretto funzionamento del termistore, si dovrebbe prima valutare il suo stato visivo. Se questo non indica danni, è possibile misurare la sua resistenza in funzione della temperatura. Questa dovrebbe essere conforme ai dati di catalogo (con possibili deviazioni incluse nell’intervallo di tolleranza). Se tutte le misurazioni concordano, si può presumere che il sensore funzioni correttamente. Tuttavia, va ricordato che una singola misurazione a temperatura ambiente non garantisce la riuscita, perché la resistenza dell’elemento può essere soggetta a grandi variazioni solo in un intervallo specifico di temperatura.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.