+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Convertirea puterii

Calculatorul de putere permite conversia rapidă și precisă a unităților precum wați (W), kilowați (kW) și altele. Este un instrument util pentru electroniști, automatiști și proiectanți de sisteme de alimentare, care lucrează cu diferite standarde și documentație tehnică.

La ce folosește calculatorul de putere?

În diferite domenii tehnice se utilizează diverse unități de putere – acest lucru se aplică atât sistemului SI (wați sau jouli pe secundă), cât și practicii inginerești (de exemplu, cai putere mecanici sau voltamperi). Calculatorul nostru permite conversia rapidă și precisă a unităților de putere cel mai frecvent utilizate, facilitând analiza datelor și selecția componentelor adecvate.

Când este util să folosești calculatorul?

  • În timpul comparării specificațiilor alimentatoarelor, invertorilor și receptoarelor;
  • La alegerea dispozitivelor electrice în funcție de puterea activă și aparentă;
  • În timpul conversiei de la cai putere mecanici la kilowați în sistemele de propulsie;
  • În lucrul cu documentația care indică puterea în ergi sau jouli pe secundă.

Tabelul unităților de putere utilizate în calculator

Tabelul de mai jos prezintă unitățile disponibile în calculator și relația lor cu watul – unitatea de bază de putere în sistemul SI. Unitate Simbol Valoare în wați Utilizare tipică Miliwat mW 0,001 sisteme de putere scăzută, semnale, electronica de precizie Wat W 1 unitatea de bază de putere, electronica, alimentare Kilowat kW 1000 dispozitive casnice și industriale, motoare Megawat MW 1 000 000 energetica, instalații de mare putere Cal putere mecanic KM 735,5 automobilism, propulsii mecanice (sistem metric) Joule pe secundă J/s 1 fizică, știință, puterea ca flux de energie Erg pe secundă erg/s 1,00E-07 microscale, aplicații științifice, fizica clasică Voltamper VA ≈1 (la cosφ=1) puterea aparentă în circuitele de curent alternativ

ATENȚIE: unitățile VA și kVA se referă la puterea aparentă și în practica tehnică sunt egale cu wații doar când factorul de putere (cos φ) = 1. Calculatorul convertește valorile fără a lua în considerare deplasarea fazică.

Cum funcționează conversia unităților de putere?

Este suficient să introduci valoarea, să selectezi unitatea de intrare și cea de ieșire. Calculatorul folosește coeficienți de conversie exacti. Astfel, poți:

  • conversia de la miliwați la wați sau kilowați,
  • compara puterea mecanică în KM cu puterea electrică în kW,
  • verifica echivalența între VA și W într-un sistem ideal,
  • conversia jouli pe secundă sau erg/s în unități practice.

Totul fără necesitatea de a căuta convertori manual.

Utilizarea calculatorului de putere în practică

Calculatorul poate fi util în multe domenii:

  • Alegerea alimentatorului pentru un sistem electronic cu precizie până la mW;
  • Compararea motoarelor exprimate în cai putere mecanici și kilowați;
  • Evaluarea puterii aparente (kVA) în tablouri electrice sau sisteme de alimentare de urgență;
  • Analiza documentației științifice cu unități J/s sau erg/s.

Este, de asemenea, un instrument util în configurarea sistemelor de alimentare în automatizări, robotică sau la testele de laborator.

FAQ - întrebări frecvente despre conversia puterii

Ce diferență este între wat și voltamper?

Watul (W) este o unitate de putere activă, adică energia reală consumată de un dispozitiv. În schimb, voltamperul (VA) reprezintă puterea aparentă, care include puterea reală și „reactivă”, ce apare la deplasarea fazică.

Kilowații și kilovoltamperii sunt același lucru?

Nu întotdeauna. 1kW = 1kVA doar când cos φ = 1 (conformitate completă a fazei tensiunii și curentului).
În caz contrar: kW = kVA × cos φ

Unde se utilizează ergul pe secundă?

Ergul pe secundă este o unitate de putere în sistemul centimetru-gram-secundă (CGS), reprezentând energia (erg) în timp (secunde). Ergul pe secundă este folosit în fizica clasică, inclusiv în descrierea proceselor termice, optice sau mecanice la microscală.

Joule pe secundă este același lucru cu watul?

Da, 1J/s = 1W. Aceasta este definiția formală a watului ca flux de energie în timp.

De ce în alimentatoare se indică wații, iar în transformatoare VA?

În alimentatoare se indică puterea activă (W), adică puterea reală pe care dispozitivul o furnizează receptorului. În schimb, în transformatoare și UPS-uri se indică adesea puterea aparentă (VA), deoarece acestea trebuie să gestioneze atât puterea activă, cât și cea reactivă.

Puterea poate fi negativă?

Nu în sens fizic. Dar în unele aplicații (de exemplu, măsurători bidirecționale), o valoare negativă poate însemna că energia este returnată, nu consumată, de exemplu, în sistemele de recuperare a energiei (regenerare).

Știai că…

  • Cunoscuta unitate cal putere mecanic (HP) a fost introdusă de James Watt, care a dorit să compare eficiența motorului cu abur cu forța de tracțiune a unui cal. Watt, bazându-se pe puterea unui cal care trăgea un moară de apă, a calculat că un cal obișnuit poate efectua o muncă de 550 de livre pe secundă la o distanță de 1 picior, ceea ce astăzi se traduce în aproximativ 735,5W (în versiunea metrică). Astfel, puterea unui cal mecanic este de aproximativ 735W, dar în SUA se consideră valoarea de 746W.
  • Soarele emite aproximativ 3,8 × 10²⁶ wați de putere, ceea ce corespunde puterii a 10²³ de centrale nucleare care funcționează simultan.
  • O persoană obișnuită în stare de repaus produce o putere de aproximativ 100W, adică cât o bec clasic. În timpul unui efort intens (de exemplu, sprint, ridicarea greutăților): până la 700–1000W. Cicliștii profesioniști în timpul unei etape a Turului Franței pot genera în medie 300–400W timp de câteva ore.
  • 1 megawat (MW) este suficient pentru a alimenta chiar și 1000 de case standard unifamiliale.
  • Decibelul (dB) nu este o unitate SI, dar este indispensabil în electronica audio, de comunicații și RF. Provine de la Alexander Graham Bell. Este folosit pentru a compara puterile și tensiunile într-o scară logaritmică, pentru a facilita lucrul cu game largi.
  • 1mW = 0,001W – atât este necesar pentru a alimenta un LED de semnalizare sau un transmițător Bluetooth în modul de economisire a energiei. În sistemele IoT se încearcă adesea să se reducă consumul sub 10mW, pentru a prelungi durata de viață a bateriei chiar și până la câțiva ani.
  • 1MW este o unitate de putere utilizată în proiectarea centralelor electrice, a marilor fabrici și a centrelor de date. O turbină eoliană tipică de nouă generație produce între 3 și 5MW de putere maximă, iar cele mai mari centrale (de exemplu, nucleare) ating chiar și 5000–6000MW (5–6GW).
  • Deși ergul este o unitate „arhaică” (1erg = 1e-7J), încă apare, de exemplu, în fizica plasmei, astronomie și spectroscopie. În anii '60, fizicienii foloseau erg/s pentru a descrie radiațiile stelelor. Acesta este un exemplu de cât de variate pot fi unitățile chiar și în știința de astăzi.

CITIŢI ŞI