+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Poate Raspberry Pi să funcționeze continuu ca server?

Da, Raspberry Pi poate funcționa 24/7 ca un server. Este atât hardware cât și software capabil de acest lucru, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile corecte de alimentare, răcire și mediu de stocare.

Raspberry Pi ca platformă de server

Raspberry Pi, în ciuda dimensiunilor sale mici și a consumului redus de energie, are funcționalitatea completă a unui computer de clasă PC. Echipat cu un sistem de operare bazat pe Linux, cum ar fi Raspberry Pi OS Lite sau Ubuntu Server, acesta este ideal pentru funcționarea continuă fără o interfață grafică. Acesta poate acționa ca server de fișiere, server web, bază de date, gateway IoT, sistem de monitorizare sau chiar cloud privat. Datorită eficienței sale energetice și a răcirii pasive, Raspberry Pi a câștigat popularitate ca platformă pentru aplicații "always on". Consumul mediu de energie al Raspberry Pi 4 este de aproximativ 3-5 wați, iar al Raspberry Pi 5 de până la 12 wați la sarcină maximă. Aceasta înseamnă că costurile de funcționare 24/7 sunt minime în comparație cu un computer desktop sau un server obișnuit.

Raspberry Pi - condiții pentru o funcționare stabilă și fără întreruperi

Pentru ca Raspberry Pi să funcționeze non-stop, sunt necesare câteva condiții tehnice cheie. Cea mai importantă dintre acestea este o sursă de alimentare stabilă, de preferință folosind o sursă de alimentare oficială care furnizează 5,1 V și un curent adecvat (3 A pentru Pi 4, 5 A pentru Pi 5). O sursă de alimentare prea slabă poate cauza erori de sistem, reporniri spontane sau coruperea fișierelor de sistem. Al doilea element este răcire adecvată. Raspberry Pi 5 generează mai multă căldură decât predecesorii săi, astfel încât răcirea activă (de exemplu, răcitorul oficial Active Cooler) este recomandată pentru aplicații server, în special în Carcase închise sau în medii cu temperaturi ridicate. Funcționarea fără răcire sub sarcină poate duce la așa-numitul "thermal throttling". thermal throttling, adică o reducere a performanțelor procesorului la temperaturi ridicate. Un alt aspect important este alegerea suportului de stocare. Un card microSD standard este sensibil la scrierea intensivă de date și se poate uza în cazul utilizării pe termen lung. Prin urmare, pentru aplicațiile server, se recomandă utilizarea SSD-urilor externe conectate prin USB 3.0 sau printr-un Conectori PCIe (pentru Raspberry Pi 5). Aceste unități au o durată de viață mult mai lungă și oferă viteze de operare mai mari.

Aplicații tipice și stabilitatea sistemului

Raspberry Pi rulează pe Linux, ceea ce înseamnă că utilizatorul are acces la mii de instrumente și servicii de server precum Apache, Nginx, PostgreSQL, MQTT, Samba și Docker. Sistemul de operare Raspberry Pi OS Lite este lipsit de un mediu grafic, astfel încât rulează mai rapid și utilizează mai puține resurse, fiind ideal pentru funcționarea 24/7. Mulți utilizatori folosesc Raspberry Pi ca server NAS pentru acasă (pentru partajarea fișierelor într-o rețea), gateway de automatizări pentru acasă cu Home Assistant, server DNS local, depozit GIT sau sistem de supraveghere video. Cu configurația corectă, dispozitivul poate funcționa săptămâni sau chiar luni fără repornire.

Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.

TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.

CITIŢI ŞI