+1 500 000 produse în ofertă
7000 colete expediate zilnic
+300 000 clienţi din 150 de ţări
Nu complet. Raspberry Pi nu este un produs complet open-source, deși ecosistemul său se bazează foarte mult pe software open-source. Sistemul de operare, instrumentele de dezvoltare și documentația sunt disponibile pe scară largă, dar hardware-ul și o parte din software-ul de nivel scăzut rămân închise.
Raspberry Pi a fost proiectat de la început ca o platformă educațională accesibilă, iar dezvoltatorii săi susțin cu tărie o cultură a deschiderii și a schimbului de cunoștințe. Componentele software cheie, precum Raspberry Pi OS (un sistem de operare bazat pe Debian Linux), bibliotecile GPIO, Instrumentele de dezvoltare (de exemplu, Thonny, Python, C/C++) sau mediile grafice sunt disponibile sub licențe open-source. Utilizatorul este liber să descarce, să modifice și să distribuie aceste componente. Sistemul de operare Raspberry Pi nu este doar open-source, ci și un mediu actualizat și susținut în mod regulat, optimizat pentru platforma hardware Raspberry Pi. Acest lucru asigură utilizatorilor stabilitate și disponibilitate pe termen lung, ceea ce este esențial pentru proiectele educaționale și de hobby.
În ciuda naturii open-source a software-ului, designul hardware al Raspberry Pi în sine nu este disponibil publicului în întregime. Aceasta înseamnă că nu veți găsi scheme electronice complete, fișiere de proiectare PCB sau documentație pentru cipurile SoC (System on Chip), cum ar fi Broadcom BCM2711 sau BCM2712. Raspberry Pi utilizează propriul său firmware - software cu sursă închisă stocat în EEPROM - care este responsabil pentru procedura de pornire a dispozitivului. Actualizările și instrumentele sale de configurare sunt parțial disponibile, însă codul sursă al firmware-ului în sine nu este publicat. Situația este similară cu documentația VideoCore GPU, care a fost criticată de ani de zile de comunitatea open-hardware. De asemenea, componente precum cipul RP1 (puntea I/O utilizată în Raspberry Pi 5), deși concepute de Raspberry Pi Foundation, nu au o specificație hardware deschisă, ceea ce împiedică reimplementarea independentă a întregii platforme.
O alternativă în ecosistemul Raspberry Pi este microcontrolerul RP2040, utilizat în modelele din seria Pico. Acest cip a fost proiectat de Raspberry Pi Ltd și documentația sa, schemele de referință și SDK sunt complet deschise. În plus, RP2040 nu necesită un sistem de operare - rulează într-un mediu bare-metal sau în interpretoare ușoare precum MicroPython, ceea ce îl face extrem de accesibil dezvoltatorilor de hardware și software. Cu toate acestea, RP2040 este un microcontroler, nu o calculatoare mono-placă (SBC) completă, astfel încât utilizarea sa este limitată la proiecte mai puțin complexe, cum ar fi controlul dispozitivelor, logica de sincronizare, măsurarea analogică sau integrarea cu sisteme în timp real. Pe scurt, Raspberry Pi combină o filosofie open-source cu elemente proprietare, oferind un sistem de operare și instrumente deschise, menținând în același timp o structură hardware închisă. Pentru majoritatea utilizatorilor - amatori, profesori și dezvoltatori de sisteme integrate - nivelul de disponibilitate a resurselor este mai mult decât suficient. Cu toate acestea, cei care caută soluții hardware complet deschise ar trebui să ia în considerare platforme alternative sau să lucreze cu cipurile RP2040, care reprezintă cea mai deschisă parte a gamei Raspberry Pi.
Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.
TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.