+1 500 000 produse în ofertă
7000 colete expediate zilnic
+300 000 clienţi din 150 de ţări
Data publicării: 02-04-2021 🕒 6 min de citit
Iluminatul corespunzător este unul dintre factorii care contribuie la siguranţa şi confortul spaţiilor din locuinţe, birouri sau industriale. Din păcate, în fiecare an preţul energiei electrice creşte, astfel încât toţi utilizatorii încearcă să limiteze costurile şi să eficientizeze consumul. Una dintre soluţii constă în înlocuirea surselor de lumină ineficiente (de exemplu a celor cu bec sau halogen) cu lămpi LED economice. O altă posibilitate este investirea în sisteme de control al iluminatului şi integrarea acestora cu sisteme BMS (în engleză: Building Management System), care, în plus, cresc nivelul de automatizare şi generează economii. Firma Microrisc s.r.o., în cooperare cu firma IQRF Tech s.r.o., furnizează un produs care aduce valoare adăugată la procesul de creare a unor sisteme eficiente de control fără fir al iluminatului, care funcţionează pe baza standardului DALI. Puntea IQRF – DALI permite obţinerea unor economii chiar şi mai mari, cu un volum de muncă mai mic.
Figura 1. IQRF - DALI Bridge Punte între tehnologia DALI şi IQRF
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) este un protocol care permite comunicaţia între corpurile de iluminat şi unitatea centrală. Standardul DALI a apărut la sfârşitul anilor ’90 ca o alternativă digitală la sistemul analogic 1-10V. Este rezultatul colaborării unor firme de prim rang din domeniu, precum Philips, Helvar, Osram sau Tridonic. Sistemul are o arhitectură deschisă, ceea ce înseamnă că adăugarea de noi echipamente (de exemplu, senzori, corpuri, panouri de iluminat) nu va reprezenta o problemă. Unitatea centrală DALI în cadrul unei linii poate controla până la 64 de dispozitive. Fiecare dintre dispozitive poate fi alocat la 16 grupe distincte şi 16 scene distincte. În afara comenzilor de bază precum pornit/oprit, întunecare/iluminare, este posibilă şi colectarea de informaţii despre status de la balast.
Faţă de controlul sistemului 1-10V, standardul DALI se distinge prin:
Figura 2. Exemple de module TR 72DC şi TR 72DAT disponibile în oferta firmei TME.
În standardul DALI, comunicaţia între corpul de iluminat şi unitatea centrală este realizată prin cablu (în afară de varianta IEC 62386-104 în standard DALI2), ceea ce reprezintă un inconvenient în cazul extinderii infrastructurii sau al implementării în clădirile istorice. De asemenea, necesitatea folosirii unor conductoare de control împiedică valorificarea funcţionalităţii sistemului DALI în cazul aplicaţiilor de control inteligent al iluminatului stradal (în engleză smart street lighting).
IQRF® este o tehnologie de comunicaţie fără fir, care funcţionează în bandă de frecvenţă radio Sub-GHz (433 / 868 / 916 MHz). Aceasta permite transferul unei cantități mici de date cu un consum minim de energie. În funcţie de opţiunea aleasă, consumul de curent se situează la nivelul de câţiva mA în modul de lucru standard sau este de circa 250uA în modul low power. Modulele IQRF® pot funcționa în topologii POINT-POINT, STAR, PEER – PEER şi MESH. În cadrul unei reţele, pot funcţiona până la 240 de dispozitive în structură MESH, garantând astfel o funcţionare sigură şi fiabilă, cu păstrarea unui înalt confort în operarea reţelei.
Printre caracteristicile principale, unice ale tehnologiei IQRF, se numără:
Figura 4. Poarta IQRF - Ethernet permite transferul datelor colectate în cloud.
Tehnologia IQRF asigură interoperabilitatea cu toate standardele de comunicații existente, precum LoRa, Wi-Fi, GSM, Bluetooth sau Ethernet la nivelul gateway-ului.
Figura 3. Posibilităţi de utilizare a produselor în tehnologie IQRF.
Mai multe informaţii despre utilizarea soluţiilor IQRF pentru comunicaţia fără fir puteţi găsi în articolul „Soluţii verificate de comunicaţie fără fir de la IQRF Tech” şi pe pagina de internet a producătorului.
IQRF - DALI bridge este un dispozitiv de mici dimensiuni (88 mm x 38 mm x 22 mm), care permite transmiterea comenzilor DALI prin reţeaua fără fir IQRF direct la corpurile de iluminat. Înseamnă că nu este nevoie să folosim cabluri pentru transmiterea semnalelor de control între controler şi corpul de iluminat. De asemenea, permite valorificarea avantajelor sistemului DALI în controlul iluminatului stradal. Merită subliniat încă un aspect important. Standardul DALI, din punctul de vedere al topologiei, este un standard liniar sau cu structură arborescentă. Acest lucru înseamnă că, în cazul deteriorării cablului, se poate pierde conexiunea cu un număr mare de surse de iluminat.
Figura 5. Schema bloc a punţii IQRF - DALI. Documentaţia completă este disponibilă pe pagina www.iqrf.org şi la secţiunea dedicată produsului în catalogul TME.
Tehnologia IQRF funcţionează fără fir în topologia MESH, care este caracterizată de o mai mare fiabilitate decât structura liniară, datorită conexiunilor alternative dintre dispozitive. Fiabilitatea este susţinută şi de trimiterea excesivă de pachete de date (în engleză redudant sending packets), ceea ce rezultă direct din specificul protocolului IQMESH. Raza de acţiune de câteva zeci de metri între dispozitive a fost confirmată de aplicaţiile practice. Producătorul furnizează şi pune la dispoziţie exemple de comenzi de control şi prezintă principiul de funcţionare pe modelul controlerului de la firma OSRAM. Memoria integrată EEPROM cu suport NFC poate fi utilizată pentru conectarea echipamentelor în reţea cu ajutorul dispozitivelor portabile, precum telefon sau tabletă, iar protocolul FRC asigură colectarea rapidă şi comodă a datelor din reţeaua existentă. Unitatea centrală în standard DALI poate controla până la 64 de dispozitive. Tehnologia IQRF poate suporta, în reţea, până la 240 de dispozitive. Merită însă subliniat faptul că lucrul cu reţele mai mici asigură o gestionare mai eficientă a acestora.
IQRF DALI bridge este dedicat integratorilor sistemelor, producătorilor din domeniul iluminatului, precum şi furnizorilor de sisteme de control al iluminatului. Utilizarea punţii deschide noi posibilităţi de valorificare a funcţionalităţii popularului sistem DALI, atât într-o infrastructură existentă, cât şi în cazul noilor investiţii. Implementarea acestuia nu necesită montarea unor cabluri de control, aşadar clădirile existente pot fi modernizate fără zgomotele neplăcute legate de lucrările de construcţie şi fără a afecta aspectul clădirii. Este şi o şansă de aplicare a tehnologiilor moderne în clădirile monument istoric. De asemenea, utilizarea punţii IQRF – DALI scurtează procesul de realizare a investiţiilor. Timpul câştigat se traduce automat în costuri mai mici pentru investitor. Având în vedere creşterea preţurilor lucrărilor şi materialelor de construcţii, evidentă în prezent, dar preconizată şi în continuare, în viitorul apropiat interesul pentru sistemele de control fără fir va fi unul şi mai mare.
Vă invit să consultaţi specificaţiile tehnice ale produsului IQRF – DALI bridge, dar şi să descoperiţi produsele firmei IQRF Tech s.r.o. disponibile în oferta firmei Transfer Multisort Elektronik.
Autor:
Piotr Antończyk
IQRF Tech s.r.o.
Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.
TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.