+1 500 000 produse în ofertă
7000 colete expediate zilnic
+300 000 clienţi din 150 de ţări
Data publicării: 16-06-2021 Data actualizării: 10-04-2026 🕒 3 min de citit
Descoperim un domeniu nou. O singură scânteie și știm deja că este vorba despre ACEL CEVA căruia îi vom dedica timp, somn și adesea și bani. Poate fi orice: un sport, o specializare legată de artă, un subiect științific.
Electronică.
La început, trebuie să dobândim cunoștințe și abilități. Primele încercări au rareori un succes spectaculos. Cu toate acestea, suntem încăpățânați, nu renunțăm ușor. Uneori lăsăm o anumită idee, dar nu și pasiunea.
Numele lui este Rafał Wiśniewski. Locuiește în apropiere de Brodnica. Anul acesta va împlini 40 de ani.
Atunci când era în clasa a șasea la școala primară, a început să construiască un robot folosind circuite din familia TTL. A lucrat la el timp de doi ani. Nu a funcționat. A renunțat la proiect, însă nu și la fascinația sa pentru electronică.
În mai 2014, s-a gândit pentru prima dată să construiască el însuși un calculator. A planificat ca întreaga lucrare să dureze 12 luni. A durat peste 5 ani și jumătate.
Aproximativ 6000 de ore de muncă.
Așa și-a gândit Rafał ideea în prima noapte de nesomn. Nu a fost singura noapte nedormită. Deși își amintește și de atunci când visa soluții.
Pentru el, electronica digitală retro înseamnă să construiască ceva cărămidă cu cărămidă.
Creație în pași mici înseamnă verificarea modului în care funcționează ceva, eliminarea erorilor, adăugarea de noi caracteristici, verificarea datelor obținute pe forumuri și pe site-urile din industrie, atât poloneze, cât și străine.
Așa au trecut zilele și săptămânile. Calculatorul s-a dezvoltat cu noi caracteristici, care până la acel moment erau consemnate doar în notițe. Următoarele 9 luni au fost petrecute proiectând PCB-uri. Mai întâi șase cu două fețe, pe care le abandonează în cele din urmă, apoi una cu opt fețe.
Următoarele câteva luni sunt petrecute în căutarea unui contractor pentru PCB și în așteptarea transportului dorit. Asamblarea componentelor. În cele din urmă, a conectat sursa de alimentare de laborator și inima i-a tremurat la primul test complet.
A construit cărămidă cu cărămidă.
Timp de aproximativ 6.000 de ore.
Au fost necesari peste 5 ani și jumătate de muncă.
Este exact cât trebuie pentru ca un creator să spună cu convingere: Da, sunt mulțumit! Și sunteți mulțumit de utilizarea soluțiilor de proiectare proprietare?
În cele din urmă, calculatorul lui Rafał Wiśniewski este o placă de circuite imprimate în opt straturi, cu dimensiuni impresionante de 72 pe 50 de centimetri. Se bazează pe 477 de circuite digitale de bază din familia TTL: porți logice, buffere, multiplexoare, decodificatoare, comutatoare flip-flop, contoare, registre de schimbare, divizoare de frecvență, comparatoare, sumatoare și multe altele. În plus, s-au folosit și: 370 rezistențe, 7 scări, 165 condensatoare, 1678 diode de comutare, 270 tranzistori și o duzină de alte componente electronice.
Procesorul dispozitivului interpretează 59 de instrucțiuni, fiecare instrucțiune putând conține una până la o duzină de funcții de execuție care pot fi blocate cu una dintre cele 40 de funcții condiționale. Memoria RAM este de 396 de biți și se bazează pe 99 de registre cu deplasare pe patru biți 74LS194. ROM-ul este de 3840 de biți și este o memorie cu diodă cu o organizare de 16 pe 240. Calculatorul are 400 de LED-uri care sunt utilizate în diverse scopuri în modul standard și de diagnosticare. De asemenea, dispune de 105 afișaje LED, dintre care 65 sunt afișaje de lucru, iar restul sunt utilizate în modul de diagnosticare. Butoanele tastaturii (33) sunt iluminate și răspund în timp real la peste o duzină de dependențe.
Limbajul mașinii și instrucțiunile conținute în acesta, care formează algoritmii care controlează funcționarea dispozitivului, sunt scrise de Rafał Wiśniewski. Algoritmii de calcul este reprezentat de relațiile dintre: adunare, schimbarea de biți și compararea valorilor care sunt cunoscute de către cunoscători. Cu toate acestea, ele trebuiau să fie transformate și modificate corespunzător pentru a se potrivi dispozitivului.
De asemenea, a dezvoltat în mod independent logica de control care alcătuiește toate modulele și circuitele din dispozitiv.
Totul a fost construit cărămidă cu cărămidă.
Timp de aproape șase ani. Sau doar mai puțin de șase ani?
Numărul de 477 – numărul de circuite integrate folosite – a fost decisiv pentru obținerea titlului.
La 15 aprilie anul acesta, judecătorul de la Oficiul de Recorduri, Monica Skinder, a confirmat oficial: Rafał Wiśniewski a stabilit recordul polonez pentru cel mai mare număr de circuite integrate într-un dispozitiv fabricat de el însuși și care funcționează corect. Momentele de verificare în sine au fost emoționante, dar nu au durat mult, toate elementele reușind să fie numărate din prima.
Acum, Rafał Wiśniewski ar dori să poată povesti cât mai multor oameni despre munca sa și să le transmită entuziasmul pentru crearea de proiecte electronice. Ar dori să arate prin exemplul său că oricine își iubește domeniul, are doar un pic de talent, după cum spune cu modestie, și muncește din greu pentru a-și îmbunătăți abilitățile, poate realiza multe.
Trebuie doar să găsiți calea cea mai potrivită pentru dumneavoastră...
Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.
TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.