+1 500 000 produse în ofertă
7000 colete expediate zilnic
+300 000 clienţi din 150 de ţări
Un fotodetector este un element semiconductor sau cu vid care convertește radiația electromagnetică - de obicei în domeniul luminii vizibile, ultraviolet sau infraroșu - într-un semnal electric. Principiul său de funcționare se bazează pe efectul fotoelectric, constând în generarea de sarcini electrice (electroni și goluri) sub influența unui foton incident cu o energie suficient de mare. În funcție de proiectarea și domeniul lor de operare, fotodetectorii sunt utilizați pentru măsurarea intensității luminii, detectarea impulsurilor optice, imagistică, comunicații cu fibre optice și în sisteme de automatizare și securitate.
Cele mai comune tipuri de fotodetectori includ fotodiode, fototranzistoare, fotorresistențe și fotomultiplicatoare. Fiecare dintre aceste elemente este caracterizat de proprietăți electrice diferite, sensibilitate, viteză de răspuns și domeniu de lungimi de undă. Fotodiodele, inclusiv dioda PIN și dioda cu avalanșă (APD), oferă o viteză mare și sunt utilizate pe scară largă în telecomunicații și aplicații medicale. Fotomultiplicatoarele, pe de altă parte, oferă o sensibilitate excepțională datorită amplificării în cascadă a semnalului, ceea ce le face utile în sistemele de detectare a fotonilor unici și în fizica experimentală.
Caracteristicile unui fotodetector sunt determinate de parametri precum sensibilitatea spectrală, timpul de răspuns, zgomotul intrinsec, tensiunea prag și liniaritatea răspunsului. În aplicațiile tehnice și științifice avansate, capacitatea de a funcționa pe o gamă dinamică largă și rezistența la perturbații de mediu, cum ar fi temperatura sau radiația ionizantă, sunt de asemenea importante.
Fotodetectorii de astăzi pot fi integrați în matrice CMOS sau CCD, permițând crearea de senzori de imagine pentru camere, senzori optici și sisteme de viziune. În sistemele de automatizare și robotică, aceștia permit detectarea obiectelor, poziționarea și controlul calității. Dezvoltarea lor tehnologică include materiale precum arseniură de galiu, siliciu, germanium sau noi structuri de nanomateriale, ceea ce permite extinderea domeniului de operare și creșterea preciziei detectării.
Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.
TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.