+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Wi-Fi - definiție

Wi-Fi (prescurtarea de la Wireless Fidelity) este o tehnologie de transmitere a datelor fără fir, bazată pe standardul IEEE 802.11, care permite dispozitivelor electronice să comunice în rețele locale (WLAN - Wireless Local Area Network) și să acceseze internetul fără a fi nevoie de cabluri. Sistemul Wi-Fi utilizează unde radio pentru a transmite informații în banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), de obicei în benzile de 2,4 GHz și 5 GHz, iar în versiunile mai noi și în banda de 6 GHz.

Din punctul de vedere al arhitecturii de rețea, Wi-Fi se bazează pe un model client-punct de acces, în care dispozitivele finale (de exemplu, laptopuri, smartphone-uri, imprimante) se conectează la un router sau la un punct de acces (AP - Access Point), care gestionează traficul de rețea și intermediază datele către rețeaua cu fir sau internet. Criptarea transmisiilor se realizează prin protocoale de securitate precum WPA2 sau WPA3, care asigură confidențialitatea și integritatea informațiilor transmise.

Standardul IEEE 802.11 include numeroase versiuni și extensii, care diferă în ceea ce privește lățimea de bandă , raza de acțiune și eficiența canalului radio. Dezvoltarea acestei tehnologii a permis viteze de transmisie de până la sute de megabiți și, în cele mai recente specificații, chiar de câțiva gigabiți pe secundă. Un aspect important al funcționării Wi-Fi este partajarea mediului de transmisie între mai multe dispozitive, ceea ce necesită utilizarea unor mecanisme de gestionare a coliziunilor și a calității serviciului (QoS).

Wi-Fi este în prezent o soluție utilizată pe scară largă în locuințe, birouri, instituții publice, transporturi și industrie. Are avantajul mobilității, al flexibilității configurației și al capacității de a implementa rapid rețele fără a fi nevoie de cabluri. Tehnologia se integrează, de asemenea, cu sistemele IoT (Internet of Things), permițând dispozitivelor inteligente să comunice și să automatizeze procesele în mediul casnic și industrial.

Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.

TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.

CITIŢI ŞI