+1 500 000 prodotti nell’offerta
6000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
AWG (American Wire Gauge) è uno standard per la designazione del diametro dei conduttori elettrici, utilizzato principalmente negli Stati Uniti e in Canada. Si basa su una scala numerica in cui un numero maggiore indica un conduttore più sottile, mentre un numero minore corrisponde a un conduttore più spesso. La scala, sviluppata nel XIX secolo per i fili di rame, segue un sistema logaritmico, il che significa che le variazioni numeriche non sono proporzionali alle variazioni effettive di diametro o sezione del conduttore.
Lo standard AWG definisce non solo il diametro del filo, ma anche la relativa sezione trasversale, la resistenza elettrica specifica, la lunghezza del filo per unità di massa e i valori tipici di corrente ammissibile. Questo consente una determinazione precisa delle caratteristiche del conduttore per la progettazione di impianti elettrici ed elettronici. L’AWG trova applicazione sia nel cablaggio domestico e industriale, sia nella costruzione di apparecchiature elettroniche, dove la scelta della sezione del conduttore influisce sulla sicurezza e sull’efficienza del sistema.
La conformità di un filo a un determinato valore AWG ha un impatto diretto su parametri operativi quali le cadute di tensione, il riscaldamento e la resistenza ai sovraccarichi. Questo sistema è comunemente utilizzato nella documentazione tecnica, nelle specifiche di catalogo e per l’identificazione dei conduttori nel commercio e nella produzione. Sebbene in Europa si impieghino più frequentemente indicazioni in millimetri quadrati, l’AWG continua a rappresentare un importante riferimento in numerosi settori, soprattutto laddove vi siano rapporti con il mercato nordamericano.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.