+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Catodo è l’elettrodo attraverso il quale la corrente elettrica entra in un sistema elettrico esterno sotto forma di elettroni. A seconda del tipo di dispositivo o processo elettrochimico, la sua polarità può variare, ma la caratteristica comune del catodo è che rappresenta il punto di ingresso degli elettroni. Nella convenzione classica di flusso della corrente (dal polo positivo al negativo), il catodo si trova sul lato negativo nelle celle galvaniche, mentre è sul lato positivo nell’elettrolita durante l’elettrolisi.
Nella tecnica elettrochimica, il catodo è l’elettrodo in cui avvengono le reazioni di riduzione, durante le quali gli ioni o le molecole presenti nell’elettrolita acquistano elettroni. In una cella galvanica, come una batteria, il catodo riceve elettroni dal circuito esterno e partecipa alla conversione dell’energia chimica in energia elettrica. Nei processi elettrolitici, come la galvanostegia, è il punto in cui si depositano i metalli e in cui fluiscono gli ioni positivi.
Nei dispositivi a vuoto, nelle valvole termoioniche e nei tubi a raggi catodici, il catodo funge da sorgente di elettroni, emessi nel vuoto per effetto dell’alta temperatura (emissione termoionica) o di un campo elettrico. Gli elettroni emessi vengono accelerati verso l’anodo e utilizzati per generare immagini, amplificare segnali o innescare fenomeni fisici. Nei diodi a semiconduttore, il catodo è il terminale a cui deve essere applicata una tensione negativa per permettere il passaggio della corrente nella direzione di conduzione.
Il ruolo del catodo nella progettazione di sistemi elettronici, energetici e chimici è fondamentale e la sua corretta identificazione e marcatura è essenziale per il corretto funzionamento dei dispositivi. A seconda dell’applicazione, il catodo può essere realizzato con materiali resistenti alle condizioni chimiche, termiche ed elettriche presenti nell’ambiente operativo specifico.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.