+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Data di pubblicazione: 20-05-2025 Data di aggiornamento: 10-04-2026 🕒 2 min di lettura
Hai un Raspberry Pi 5 e vuoi sbloccarne tutto il potenziale? Scopri i nuovi accessori di Raspberry Pi. Il marchio ha lanciato i propri NVMe SSD che puoi acquistare separatamente o come Kit SSD pronti all'uso con M.2 HAT+.
Raspberry Pi 5 è stato lanciato circa un anno fa ed è stato un grande successo per il produttore. Ha introdotto molte nuove funzionalità e miglioramenti, come un aumento di prestazioni tre volte superiore rispetto al modello precedente, il Raspberry Pi 4 del 2019, oltre a un pulsante di accensione e una porta PCI Express.
La porta PCI Express può essere utilizzata con diversi accessori esterni, ad esempio acceleratori AI, adattatori Ethernet o schede grafiche per PC comuni. Raspberry Pi offre l'accessibile M.2HAT+ di propria produzione, che puoi utilizzare per la conversione dal loro standard FPC al formato M.2 M-key. Ci sono anche molti adattatori di terze parti che possono ottenere risultati simili, ma raccomandiamo di utilizzare gli accessori ufficiali del produttore, come il Raspberry Pi AI Kit che combina il M.2 HAT+ con un acceleratore di inferenza AI Hailo, e il più recente Raspberry Pi AI HAT+.
Tuttavia, l'applicazione più popolare per la porta PCI Express è l'attacco di un disco a stato solido NVMe (SSD). Gli SSD sono una scelta eccellente, poiché sono ancora più veloci delle schede SD di classe A2. Se desideri le migliori prestazioni possibili, ti consigliamo di eseguire Raspberry Pi OS da un SSD, e gli SSD di Raspberry Pi sono perfetti per questo.
I dischi sono disponibili nelle versioni 256GB e 512GB. Entrambe offrono una prestazione minima di lettura e scrittura casuale di 4KB di 40k IOPS (versione da 256GB) e 70k IOPS (versione da 512GB). Forniscono un modo efficace ed economico per aiutare il tuo Raspberry Pi 5 a raggiungere il massimo livello di prestazioni possibile.
Nota: Questo articolo si basa su contenuti originali da: https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-ssds-and-ssd-kits/
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.