+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
*Una Application Programming Interface* (API) è un insieme di metodi, strutture dati, protocolli e strumenti definiti che consentono la comunicazione tra diversi componenti software. Un'API agisce come un livello intermedio che fornisce funzionalità specifiche a un sistema, un servizio, una libreria o un'applicazione in modo standardizzato e indipendente dall'implementazione interna. Ciò consente agli sviluppatori di utilizzare risorse o funzioni già pronte senza dover imparare i dettagli del loro funzionamento.
Tecnicamente, un'API definisce il modo in cui i componenti software possono chiamarsi a vicenda e scambiarsi dati, sia a livello locale che in ambienti distribuiti. Nei sistemi operativi, le API forniscono funzioni per accedere all'hardware, gestire i file o gestire l'interfaccia utente. Nel contesto delle applicazioni web, le API consentono l'integrazione con servizi esterni come sistemi di pagamento, mappe, database o piattaforme di social media. Una caratteristica fondamentale è la fornitura di astrazione: l'utente di un'API può utilizzare le sue funzioni senza avere accesso al codice sorgente o dover interferire con la logica del sistema.
Le moderne API sono spesso basate su architetture web come REST (Representational State Transfer) o GraphQL, e utilizzano protocolli HTTP e formati di dati JSON o XML. Le API possono essere pubbliche, private o associate, a seconda del grado di disponibilità e dello scopo dell'integrazione. La documentazione dell'API definisce le risorse disponibili, i formati di richiesta e risposta, le regole di autorizzazione e gli eventuali limiti di utilizzo.
Un'API ben progettata è caratterizzata da coerenza, trasparenza e resilienza ai cambiamenti del sistema ospite. Il suo ruolo è fondamentale per la creazione di sistemi informativi scalabili e modulari, consentendo la costruzione di applicazioni multistrato, servizi in architetture a microservizi ed ecosistemi basati sulla condivisione di funzioni e dati tra entità diverse.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.