+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Niuton (N) - definizione

Il Niutone (N) è l'unità di misura della forza nel SI (Sistema Internazionale di Unità di Misura), definita come la forza che imprime a un corpo con una massa di un chilogrammo un'accelerazione di un metro al secondo quadrato (1 N = 1 kg-m/s²). L'unità prende il nome da Sir Isaac Newton, il cui secondo principio della dinamica, formulato nel XVII secolo, definisce la relazione fondamentale tra forza, massa e accelerazione.

In termini fisici, il newton descrive l'azione di una causa che modifica il moto di un corpo - sia la sua velocità che la sua direzione. La forza espressa in newton è una grandezza vettoriale, avente sia un valore che una direzione d'azione, fondamentale nell'analisi di fenomeni meccanici come l'equilibrio, il moto uniformemente variabile o le interazioni dinamiche.

Nella pratica ingegneristica e tecnica, il newton è l'unità di base utilizzata per definire le forze nelle strutture edilizie, nei macchinari, nei dispositivi meccanici e nei sistemi di propulsione. In campi come la meccanica dei solidi, l'aerodinamica, la robotica e la biomeccanica, l'analisi dei valori delle forze espresse in newton consente di progettare sistemi tecnici sicuri ed efficienti.

Per le forze utilizzate in contesti più precisi o che richiedono un'elevata sensibilità, come le misure su micro e nanoscala, si utilizzano multipli o aliquote dell'unità newton, come i micronutoni (μN) o i chilonutoni (kN), per adattare il campo di misura all'applicazione specifica. Nei sistemi complessi, l'analisi delle distribuzioni di forze e momenti, anch'esse espresse in newton e newton-metro (N-m), è fondamentale nelle prove di resistenza e nella dinamica dei sistemi meccanici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE