+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Smagnetizzazione - definizione

La smagnetizzazione è il processo di riduzione o rimozione completa della magnetizzazione di un materiale ferromagnetico, che porta a uno stato in cui la sua magnetizzazione è significativamente indebolita o scompare. Questo fenomeno può verificarsi intenzionalmente, come fase tecnologica controllata, o involontariamente - come risultato di fattori esterni quali campi magnetici in direzione opposta, riscaldamento alla temperatura di Curie, vibrazioni meccaniche o invecchiamento del materiale.

In termini fisici, la smagnetizzazione comporta la disorganizzazione dei domini magnetici - aree microscopiche i cui momenti magnetici erano precedentemente orientati nella stessa direzione. Questo processo può essere realizzato applicando un campo magnetico alternato di ampiezza decrescente nel tempo (metodo degaussing), che gradualmente estingue l'ordinamento dei domini e ne determina l'orientamento casuale.

Il degaussing è ampiamente utilizzato nell'ingegneria dei materiali, elettromeccanica ed elettronica. Nell'industria, viene utilizzato, tra l'altro, per neutralizzare i campi magnetici residui nelle parti in acciaio dopo la lavorazione o la saldatura, al fine di prevenire l'attrazione di contaminanti ferromagnetici, le interferenze dei sensori o le interferenze elettromagnetiche. Nella tecnologia audiovisiva e informatica, la smagnetizzazione delle testine magnetiche e dei monitor CRT è stata utilizzata in passato per eliminare le interferenze delle immagini e gli errori di registrazione.

Dal punto di vista della metrologia e della diagnostica, una smagnetizzazione incontrollata può portare a un deterioramento delle prestazioni dei magneti permanenti, a errori nelle apparecchiature di misura o a una diminuzione dell'efficienza delle macchine elettriche. In questi casi, è necessario utilizzare materiali con coercitività adeguata e progettare sistemi di protezione dall'influenza di campi esterni indesiderati.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE