+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La coercitività magnetica è una grandezza fisica che descrive la capacità di un materiale ferromagnetico di resistere alla smagnetizzazione. È definita come il valore dell'intensità del campo magnetico esterno che deve essere applicato nella direzione opposta alla magnetizzazione originale del materiale per ridurre completamente la sua magnetizzazione (cioè portare la magnetizzazione a zero). La coercitività è uno dei parametri chiave che caratterizzano le proprietà magnetiche dei materiali ed è espressa in unità di intensità del campo magnetico (ad esempio, A/m o Oe).
Questo fenomeno è parte integrante della curva di isteresi curva magnetica, che descrive la relazione tra campo magnetico e induzione magnetica in un materiale. Il punto di intersezione di questa curva con l'asse del campo a induzione zero corrisponde esattamente al valore della coercitività. Maggiore è la coercitività, maggiore è il campo che deve essere applicato per invertire la direzione della magnetizzazione, il che significa che il materiale presenta un'elevata durata magnetica e resistenza ai campi esterni.
I materiali ad alta coercitività, chiamati ferromagneti duri , sono utilizzati per produrre magneti permanenti che mantengono le loro proprietà magnetiche per lunghi periodi di tempo. Ne sono un esempio le leghe di neodimio-ferro-boro (NdFeB) o i magneti di ferrite ceramica. Al contrario, i materiali a bassa coercitività, noti come magneti morbidi, sono facilmente magnetizzabili e smagnetizzabili, il che li rende ideali per applicazioni nei nuclei dei trasformatori, nelle bobine e nei circuiti elettronici in cui è importante una rapida variazione dello stato magnetico.
La coercitività magnetica dipende da molti fattori, come la struttura cristallina del materiale, la presenza di droganti, le sollecitazioni interne, il trattamento termico e la dimensione dei grani. Nell'ingegneria dei materiali e nell'elettronica, la determinazione accurata e il controllo della coercitività consentono di progettare componenti magnetici con le proprietà funzionali desiderate, su misura per specifiche applicazioni industriali, energetiche e informatiche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.