+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Temperatura di Curie - definizione

La temperatura di Curie è il valore caratteristico della temperatura al di sopra del quale i materiali ferromagnetici perdono le loro proprietà magnetiche e passano allo stato paramagnetico. Questo fenomeno è dovuto alla rottura della disposizione ordinata dei momenti magnetici degli atomi, che a temperature inferiori a quella di Curie permette la magnetizzazione spontanea del materiale. Oltre questo limite, l'energia vibrazionale termica degli atomi diventa abbastanza grande da interferire con le interazioni di spin, portando al decadimento della disposizione ordinata dei domini magnetici.

La temperatura di Curie dipende dal tipo di materiale e dalla sua struttura cristallina, e il suo valore è costante per una determinata sostanza. Per il ferro è di circa 770 °C, per il nichel di 358 °C e per il cobalto di 1130 °C. Questo fenomeno si applica anche a ferrite e ai materiali piezoelettrici, dove la temperatura di Curie determina il limite della transizione di fase, importante per le loro proprietà funzionali come la suscettibilità magnetica o la capacità di generare una carica elettrica sotto deformazione meccanica.

Nel caso dei dielettrici ferroelettrici, la temperatura di Curie determina il momento di transizione dalla fase ferroelettrica a quella paraelettrica, che influisce sulle variazioni della permeabilità elettrica relativa e della polarizzazione spontanea. Questo fenomeno è ampiamente utilizzato nelle tecnologie relative a sensori, risonatori, Condensatori ceramici e materiali a memoria di forma. La misurazione e il controllo della temperatura di Curie sono importanti nella progettazione di dispositivi elettronici e magnetici, soprattutto quando la stabilità delle proprietà del materiale è fondamentale per le prestazioni del sistema.

Il concetto di temperatura di Curie prende il nome da Pierre Curie, che ha condotto ricerche pionieristiche sulle proprietà magnetiche dei solidi ed è stato il primo a descrivere i fenomeni di transizione magnetica termica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE