+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Teoria del controllo è un campo della scienza e dell'ingegneria che si occupa dell'analisi, della modellazione e della progettazione di sistemi dinamici il cui scopo è regolare automaticamente le prestazioni attraverso azioni di controllo opportunamente selezionate. Il fondamento di questa teoria è la descrizione matematica delle relazioni tra segnali di ingresso, stati interni e segnali di uscita di un sistema, tenendo conto dell'influenza dei disturbi e dell'incertezza del modello. La teoria del controllo è utilizzata in molti settori come l'Automazione industriale, la robotica, l'aerospaziale, l'energia, la biotecnologia o i sistemi informativi.
L'obiettivo principale di un sistema di controllo è quello di ottenere il comportamento desiderato di un oggetto: mantenere l'uscita a un certo livello, seguire una traiettoria prestabilita o ridurre al minimo l'errore in risposta al cambiamento delle condizioni ambientali. A questo scopo si utilizzano varie strategie di controllo, come il controllo ad anello aperto (senza retroazione ) e il controllo ad anello chiuso (con anello di retroazione); quest'ultimo è l'approccio dominante per la sua maggiore robustezza ai disturbi e all'incertezza del modello.
La teoria del controllo si basa su metodi matematici formali, tra cui la teoria delle equazioni differenziali, l'algebra lineare, l'analisi complessa, il calcolo matriciale e la teoria dei sistemi dinamici. I concetti chiave sono la stabilità, la controllabilità , l'osservabilità, la risposta in tempo e in frequenza e le caratteristiche in regime transitorio e stazionario. A seconda della natura del sistema, si distingue tra controllo lineare e non lineare, continuo e discreto, deterministico e stocastico.
La moderna teoria del controllo include anche concetti avanzati come il controllo ottimale, il controllo adattivo, il controllo fuzzy, il controllo robusto o il controllo predittivo (MPC), che permettono agli algoritmi di adattarsi meglio a sistemi complessi, multidimensionali e variabili nel tempo. La progettazione di sistemi di controllo richiede sia la conoscenza delle proprietà dell'oggetto sia la capacità di selezionare e implementare regolatori, filtri e strutture decisionali appropriate.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.