U bekijkt de website voor klanten uit: Nederland. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u VS / US

+1 500 000 producten

6000 pakketten

+300 000 klanten uit 150 landen

QuickBuy Favorieten
Winkelwagen

Passieve en actieve componenten – voorbeelden, functies en verschillen

Datum van publicatie: 28-11-2022 Datum bijwerken: 20-04-2026 🕒 5 min leestijd

Elke elektrische en elektronische schakeling kan bestaan uit een groot aantal kleinere componenten. Zij vervullen de meest uiteenlopende functies, hebben diverse behuizingen en afmetingen, er zijn veel verschillen, maar elk van de componenten kan passief of actief zijn.

Passieve of actieve component?

De indeling van een element in de actieve of passieve categorie hangt af van zijn invloed op het elektrische signaal. Passieve componenten kunnen alleen en uitsluitend energie verbruiken en opslaan. Actieve elementen kunnen de elektrische signalen echter beïnvloeden door bv. de parameters ervan te wijzigen.

Passieve componenten - overzicht

Weerstanden – passieve elementen

Weerstanden

De weerstand is een klassiek voorbeeld van een passieve component. Zijn taak is beperking van de stroom om beschadiging van andere componenten, zoals leds, te voorkomen. Dit betekent dat een weerstand alleen energie opneemt en overtollige energie omzet in warmte zonder het elektrische signaal actief te beïnvloeden.

Weerstanden in het aanbod van TME

Zekering

Alle soorten zekeringen, die tot taak hebben een elektrisch circuit te onderbreken wanneer er te veel stroom doorheen loopt, zijn ook passieve elementen. Deze zeer belangrijke onderdelen van elektronische installaties en apparatuur, beschermen de gebruiker tegen accidentele elektrische schokken en de andere systeemelementen tegen overspanning en overbelasting. Zekeringen verschillen qua constructie van elkaar, maar het meest gebruikelijke type zijn zekeringen met een smeltveiligheid, die u in alle soorten apparatuur kunt aantreffen. Deze componenten hebben, net als weerstanden, geen invloed op het elektrische signaal, maar verbruiken alleen energie wanneer ze worden geactiveerd en het circuit verbreken.

Condensatoren – passieve componenten

Condensator

Condensatoren zijn net zo algemeen als weerstanden. Hun belangrijkste functie in gelijkstroomcircuits is het opslaan van elektrische energie. Uitgaande van de definitie van passieve componenten kan zonder enige twijfel worden gesteld dat een condensator een passieve component is.

Condensatoren

Spoel

Een spoel is een inductief element dat bestaat uit een wikkeling op een kern (meestal een cilinder), maar er zijn ook spoelen zonder kern, de zogenaamde solenoïden. De inductiespoel is ook een passieve elektronische component omdat hij het elektrische signaal niet actief beïnvloedt. In gelijkstroomcircuits is het een zuiver resistief element, terwijl het voor stromen met een andere pulsatie dan nul wordt gekenmerkt door reactantie, een capacitief-inductieve parameter.

Spoelen en smoorspoelen

Ferrietfilter

Ferrietfilters komen we bijna dagelijks tegen. Zij worden meestal gemonteerd op stroom- of communicatiekabels, zoals USB-kabels. De taak van dit type filter is het onderdrukken van ongewenste hoogfrequente signalen. Ferrietfilters kunnen ook als passieve component worden beschouwd, omdat het een combinatie is van een spoel, een condensator en een weerstand, nl. van andere passieve elementen.

Ferrietfilters bij TME

Potentiometer

Ook potentiometers zijn passieve componenten. In principe zijn dit weerstanden waarvan de weerstandswaarden kan worden veranderd. In potentiometers wordt overtollige energie omgezet in warmte.

Potentiometers in het aanbod van TME

Varistor

Een varistor kan worden gedefinieerd als een weerstand met een niet-lineaire weerstandskarakteristiek die afhankelijk is van de spanning. In deze bismut-zinkcomponenten neemt de weerstand af bij toenemende spanning, zodat ze kunnen worden gebruikt als overspanningsbeveiliging. Als dit fenomeen zich voordoet, zal de varistor alle energie absorberen en (door door te branden) het apparaat beschermen. Varistoren zijn ook passieve componenten omdat ze alleen energie verbruiken.

Varistoren in het aanbod van TME

Fotoweerstand

Een fotoweerstand is niets anders dan een weerstand waarvan de weerstandswaarde afhangt van de hoeveelheid licht die erop valt. We kunnen meteen zeggen dat dit een passieve component is: hij lijkt namelijk op een klassieke weerstand en beïnvloedt het elektrische signaal niet actief.

Fotoweerstanden in het aanbod van TME

Thermistor

Een andere passieve weerstand waarvan de weerstand afhangt van een andere parameter, in dit geval de temperatuur, is de thermistor. Deze component kenmerkt zich door een niet-lineaire weerstandskarakteristiek - deze verandert onder invloed van de temperatuur. Dankzij die eigenschap wordt hij vaak gebruikt als component die beschermt tegen overmatige temperatuurstijgingen.

Thermistors in het aanbod van TME

Actieve componenten - voorbeelden

Transistors – actieve componenten

Transistors

Het klassieke voorbeeld van een actieve component is de transistor. Dit halfgeleiderelement heeft een zeer brede toepassing in elektronica, maar vanwege zijn aard als elektronische component is zijn belangrijkste eigenschap het vermogen om elektrische signalen te versterken. Hierdoor kunnen we het definiëren als een actieve component.

Transistors in het aanbod van TME

Operationele versterkers

De operationele versterker is een ander voorbeeld van een actieve component. Deze constructie is een van de populairste analoge componenten en heeft als taak om de spanning op de ingang te versterken. Daarom kunnen deze versterkers kunnen worden geclassificeerd als actieve componenten.

Operatieve versterkers bij TME

Uiteraard is de lijst hiermee nog niet ten einde – microprocessors en allerlei andere soorten processors kunnen ook als actieve componenten worden beschouwd, omdat ze zijn gemaakt van miljoenen transistors. Elektronenbuizen - die nog maar zelden worden toegepast - zijn ook actieve componenten. Ze werden vóór de uitvinding van transistors gebruikt om elektrische signalen te regelen en te versterken.

Ben je geïnteresseerd in elektronica? Bezoek dan Tech Master Event

Als jij je eerste stappen zet in de wereld van elektronica en je je eerste schakelingen maakt, dan is Tech Master Event de website die je nodig hebt. Op het platform kun je je eigen projecten posten en inspiratie opdoen via het werk van andere gebruikers.

Tech Master Event is ook de plaats waar je veel wedstrijden vindt voor jonge elektronica van over de hele wereld.

 

Bezoek Tech Master Event

Transfer Multisort Elektronik (TME) is een van ’s werelds grootste distributeurs van elektronische componenten, elektrotechnische onderdelen, werkplaatsuitrusting en industriële automatisering. De catalogus bevat meer dan 1.500.000 producten van 1.300 toonaangevende fabrikanten. De moderne logistieke centra van TME in Łódź en Rzgów (Polen), met een totale oppervlakte van meer dan 40.000 m², verzenden dagelijks bijna 6.000 pakketten naar klanten in meer dan 150 landen.

TME investeert ook in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van jonge ingenieurs en elektronicahobbyisten via het TME Education-project, en ondersteunt de technologische gemeenschap door het organiseren van de TechMasterEvent -serie, die innovatie en kennisuitwisseling bevordert.