+1 500 000 producten

7000 pakketten

+300 000 klanten uit 150 landen

QuickBuy Favorieten
Winkelwagen

Multimeter – extra functies

Datum van publicatie: 02-07-2025 Datum bijwerken: 10-04-2026 🕒 12 min leestijd

B041_00.jpg

Piotr Górecki – een bevorderaar van elektronica. Momenteel geeft hij zijn eigen tijdschrift "Zrozumieć Elektronikę" ("Elektronica begrijpen") uit. Eerder was hij jarenlang hoofdredacteur van het populaire Poolse tijdschrift "Elektronika dla Wszystkich" ("Elektronica voor Iedereen"). Hij is ook de auteur van honderden artikelen en educatieve projecten. Tot 1993 werkte hij in de telecommunicatie-industrie.

In het eerste artikel van deze serie werd elementaire informatie over multimeters gegeven en werden de basismetingen beschreven: spanning, stroom i weerstand. Nu, in het tweede, behandelen we de andere functies van multimeters. In het derde deel beantwoorden we enkele vragen en bespreken we twijfels over multimeters.

Dit driedelige artikel is bedoeld voor absolute beginners. In het eerste artikel van de serie hebben we de basismetingen besproken: spanning, weerstand en (stroomsterkte). Nu zullen we andere, meer en minder nuttige functies van multimeters in de praktijk bespreken.

Diodemeting

Praktisch alle multimeters hebben de mogelijkheid om de doorlaatspanning van een diode te meten.

Over het algemeen is dit een matig nuttige functie in de praktijk. Het kan worden gebruikt om de polariteit van verschillende diodes te controleren – bij omgekeerde aansluiting zal het apparaat een overschrijding van het bereik aangeven. Voor een elektronicus maakt deze functie het mogelijk om gewone siliciumdiodes te onderscheiden van Schottky-diodes.

Helaas is deze functie in de meeste multimeters niet bruikbaar voor het testen van lichtgevende LED-diodes. Er zijn echter uitzonderingen – enkele multimeters kunnen de kleur van de lichtgevende LED-diodes identificeren.

In ieder geval is het goed om te weten dat wanneer deze functie is geselecteerd, de multimeter werkt als een ohmmeter, maar in plaats van weerstand toont het de spanning die op het gemeten element aanwezig is.

Foto 1 toont voorbeelden. Kleine 1N4148 diode heeft een geleidingsspanning van 606mV, de populaire 1N4007 - 603mV, en de grote, 15-ampère Schottky-diode slechts 171mV, d.w.z 0,171V. Dit is echter alleen het geval bij zeer lage stroommetingen. Tijdens normaal bedrijf zal de spanningsval over de diodes groter zijn.

B041_01.jpg Foto 1

Slechts enkele multimeters zijn in staat om de geleidingsspanning van LED's op deze manier te meten. Een voorbeeld van een poging om een blauwe LED te meten is te vinden in foto 2. Zoals u kunt zien, werd de taak uitgevoerd door BM785, en de veel duurdere OWON B41T verlichtte weliswaar de diode, maar niet de aanwezige spanning liet zien. Overigens: het is algemeen bekend, dat de bedrijfsspanning van witte en blauwe diodes hoger is dan 3V, de hier getoonde geleidingsspanning is echter slechts 2,578V. Met zo'n spanning en kleine stroom schijnt de diode al behoorlijk helder, maar natuurlijk tijdens normaal bedrijf, wanneer de diodestroom veel hoger zou zijn, zal de geleidingsspanning hoger zijn.

B041_02.jpg Foto 2

Meting van bipolaire transistors

Veel goedkope multimeters hebben een socket voor het testen van de versterking van bipolaire NPN- en PNP-transistors –foto 3. Op het display wordt de stroomversterkingswaarde weergegeven bij zeer lage stromen, bij grotere zal deze zeker aanzienlijk anders zijn.

B041_03.psd Foto 3

Deze functie kon ooit nuttig zijn – tegenwoordig is het om verschillende redenen eerder een waardeloze gadget. Tegenwoordig zou een meting van MOSFET-transistors veel meer nodig zijn, maar multimeters bieden deze functie niet.

Capaciteitsmeting

Voor een elektronicus is de mogelijkheid om capaciteit te meten echter nuttig.Foto 4 toont een interessant voorbeeld van het meten van de capaciteit van dezelfde condensator met een nominale waarde van 10µF.

B041_04.jpg Foto 4

Zoals je kunt zien, variëren de metingen aanzienlijk. Multimeters kunnen gebruikt worden om de waarde te bepalen van condensatoren, die geen label hebben of om te controleren, of een condensator defect is. Dergelijke meters kunnen ook worden gebruikt om condensatoren te selecteren met exact dezelfde capaciteit, wat nodig is in sommige schakelingen - dan is de absolute nauwkeurigheid niet belangrijk, alleen de herhaalbaarheid van de meting is belangrijk.

Nog zeldzamer zijn multimeters met de mogelijkheid om inductantie te meten – en terecht, omdat inductantiemeting een zeer complexe kwestie is en de meetresultaten misleidend kunnen zijn. De enige van mijn multimeters met zo'n functie, die een spoel meet met een nominale waarde van 100 microhenry, wordt getoond op foto 5.

B041_05.jpg Foto 5

Temperatuurmeting

Sommige multimeters kunnen temperatuur meten met behulp van een zogenaamde K-type thermokoppel (foto 6), maar de praktische bruikbaarheid van zo'n functie voor hobbyisten is gering, vanwege een meetfout van minstens enkele graden.

B041_06.jpg Foto 6

Frequentie- en duty-cyclemeting

Theoretisch zou de frequentiemeting, beschikbaar in veel duurdere multimeters, zeer nuttig moeten zijn. In de praktijk varieert dit. Het is zinloos om de frequentie van het elektriciteitsnet te controleren (foto 7). De frequentie in het Europese elektriciteitsnet is 50Hz met grote nauwkeurigheid – beter dan de nauwkeurigheid van de meters. De netfrequentie kan zelfs als referentie worden gebruikt.

B041_07.jpg Foto 7

Frequentiemetingen in digitale schakelingen zijn zinvol en meestal probleemloos. In analoge schakelingen, inclusief radio, blijkt deze functie vaak weinig bruikbaar vanwege de lage gevoeligheid en het beperkte meetbereik.

Nog zeldzamer is de DUTY-functie, waarmee de duty-cycle van een rechthoekige golfvorm (duty factor) kan worden gemeten – meestal is het om verschillende redenen beter om hiervoor een oscilloscoop te gebruiken.

Andere functies van de multimeter

Slechts enkele multimeters hebben een ingebouwde generator voor rechthoekige golfvormen (foto 8), zelden sinusvormig. Een primitieve generator in een multimeter is tegenwoordig ook een zeer weinig nuttige functie in de praktijk.

B041_08.jpg Foto 8

Slechts enkele multimeters hebben extra bereiken voor het meten van populaire batterijen – voorbeelden op foto 9. De meting wordt uitgevoerd met een kleine stroombelasting van de batterij. Dit is ook een zeer weinig nuttige functie met een reclamekarakter, bedoeld om de aantrekkelijkheid van het apparaat voor onwetende personen te vergroten. Eerlijk gezegd kan het in plaats van helpen, misleidend zijn, omdat de belastingstroom tijdens tests goed moet worden gekozen, afhankelijk van de spanning en grootte (capaciteit) van de batterij.

B041_09.psd Foto 9

In de praktijk volstaat het meestal om gewoon zonder belasting de spanning van de batterij te meten met een voltmeter voor gelijkspanning op het juiste bereik (meestal 20V voor alle batterijen en accu's). Alleen in uitzonderlijke gevallen is het noodzakelijk om de spanning onder belasting te meten – dit is echter een apart onderwerp.

Wat is de NCV-functie?

In nieuwere, duurdere meters is de NCV-functie (Non-Contact Voltage) verschenen. Een meter met deze aanduiding heeft een ingebouwde sensor voor wisselende elektrische velden. Meestal kan hij in twee modi werken. In de draadloze modus kan de meter in de hand worden gehouden om zonder aanraking de aanwezigheid van een fasegeleider van het 230V elektriciteitsnet (aangeduid met L) te detecteren, waarin spanning aanwezig is, bijvoorbeeld de loop van draden in de muur. Foto 10 toont een voorbeeld – hoe dichter bij de draad, hoe meer horizontale streepjes op het display verschijnen, vergezeld van een onderbroken geluidssignaal.

B041_10.psd Foto 10

In de tweede modus, zoals getoond in afbeelding 11, kan met slechts één draad de fasegeleider onder spanning en de neutrale (of beschermende) draad worden geïdentificeerd – in deze tweede modus vervangt het apparaat nog steeds de populaire „schroevendraaier met neonlampje”foto 12.

B041_11.jpg Afbeelding 11

B041_12.jpg Foto 12

Verschillende meters met NCV signaleren de onderzochte toestand anders met geluid van de zoemer en beeld op het display. Bovendien zijn dit soort elektrische veldsensoren vaak grillig, dus voordat de NCV-functie wordt gebruikt, moet men zich eerst grondig vertrouwd maken met de gebruiksaanwijzing van de gebruikte meter en tests uitvoeren.

Analoge multimeter

Volgens mij zijn er geen rationele redenen om tegenwoordig een analoge multimeter te kopen – een voorbeeld op foto 13. Analoge multimeters zijn over het algemeen niet alleen minder nauwkeurig, ze belasten het gemeten circuit of systeem elektrisch meer, maar hebben vooral een delicate mechanische constructie en kunnen in veldomstandigheden gemakkelijk worden beschadigd. Men kan er een kopen, maar eerder alleen om sentimentele redenen.

B041_13.jpg Foto 13

Niettemin, als een ouder apparaat van dit type (voorbeeld op foto 14) in handen valt, is het zeker de moeite waard om het te bewaren.

B041_14.jpg Foto 14

En een enorme zeldzaamheid is de beroemde, bijna iconische Poolse analoge multimeter V640 (voorbeeld op foto 15) – in goede handen van een bewuste elektronicus kan het nuttiger blijken te zijn dan een moderne digitale.

B041_15.jpg Foto 15

Een andere kwestie is de (pseudo)analoge indicator genaamd bargraf in digitale meters – een voorbeeld van een bargraf in de OWON B41 T+ multimeter is te zien op de eerdere foto 2. In niet al te veel toepassingen is de bargraf als equivalent van een wijzer nuttig voor het observeren van actuele veranderingen in de gemeten grootheid, wat gemakkelijker is dan het analyseren van cijfers. Over het algemeen is de praktische bruikbaarheid echter gering.

Multimeter met oscilloscoop

Er zijn verschillende multimeters op de markt uitgerust met een eenvoudige oscilloscoopfunctie – een voorbeeld op foto 16. Als iemand geld heeft en van gadgets houdt – laat hem kopen.

B041_16.jpg Foto 16

Wie rationeel en economisch aankopen benadert, koopt beter afzonderlijk een degelijke klassieke multimeter en daarbij een degelijke oscilloscoop (bij voorkeur vierkanaals). Ja, er zijn zogenaamde scopometers die het aanbevelen waard zijn, maar ze zijn erg duur. Een goedkope multimeter met oscilloscoop zal waarschijnlijk compromitterende, onbevredigende parameters hebben. Dit is echter een discutabel onderwerp voor een apart artikel.

Accessoires

De meeste goedkope multimeters worden geleverd met slechts twee meetkabels van slechte kwaliteit – sondes met draden in PVC-isolatie. De isolatie is vaak vrij dik, maar de koperen draden binnenin – verrassend dun. En wat belangrijk is in de praktijk – zulke goedkoopste sondes hebben meestal stompe uiteinden. Voorbeeld op foto 17. Veel mensen kopen afzonderlijk aanzienlijk betere meetdraden met betere uiteinden.

B041_17.jpg Foto 17

Enerzijds gaat het om veiligheid en de kwaliteit van de isolatie, maar voor de moderne elektronicus is het belangrijk dat de sondes dunne en scherpe uiteinden hebben, zodat er geen problemen zijn met metingen binnen dicht gepakte schakelingen. Dit is weer een uitgebreid onderwerp waar we op terug zullen komen.

En nu slechts één detail. Het is namelijk zo dat universele kleine krokodillenbekken van de standaard "banaan 2mm" een onmisbaar onderdeel van de werkplaatsuitrusting zouden moeten zijn, die volgens foto 18 op de sondes kunnen worden geplaatst, wat sommige metingen geniaal vergemakkelijkt.

B041_18.jpg Foto 18

Het volgende artikel (B042) van deze cyclus voor minder gevorderden heeft de titel: Multimeter – vragen en twijfels. ©

Piotr Górecki

Disclaimer: de inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen technisch advies of vervanging van de juiste training. Houd u bij het werken met elektrische en elektronische apparatuur altijd aan de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en volg de aanbevelingen en bedrijfsparameters van de fabrikant op.

Transfer Multisort Elektronik (TME) is een van ’s werelds grootste distributeurs van elektronische componenten, elektrotechnische onderdelen, werkplaatsuitrusting en industriële automatisering. De catalogus bevat meer dan 1.500.000 producten van 1.300 toonaangevende fabrikanten. De moderne logistieke centra van TME in Łódź en Rzgów (Polen), met een totale oppervlakte van meer dan 40.000 m², verzenden dagelijks bijna 6.000 pakketten naar klanten in meer dan 150 landen.

TME investeert ook in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van jonge ingenieurs en elektronicahobbyisten via het TME Education-project, en ondersteunt de technologische gemeenschap door het organiseren van de TechMasterEvent -serie, die innovatie en kennisuitwisseling bevordert.

VERDER LEZEN