+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Os interruptores Reed, também conhecidos como sensores de lâminas magnéticas, são famosos desde meados de 1930, tendo o seu design sido modernizado com o passar do tempo. A simplicidade e facilidade de instalar estes elementos significa que são utilizados, até hoje, como sensores para abrir portas ou janelas. Com o desenvolvimento da automatização, os interruptores Reed começaram também a ser aplicados em ensaios e sistemas de propulsão. A TME disponibiliza uma vasta gama de interruptores de lâminas que podem atuar em residências, ou ser incorporados em instalações de motores.
O interruptor Reed é composto por vários elementos, que incluem duas conexões de material ferromagnético, selados em um recipiente de vidro hermético. Os cabos para colocar o interruptor Reed diretamente no circuito elétrico, e as instalações de alarme ou os sistemas automáticos especializados, são realizados no exterior. Sob a influência do campo magnético externo, os cabos começam a criar o seu próprio campo magnético e, consequentemente, atraem-se e diminuem-se. Para melhorar o rendimento das conexões, estas estão revestidas por um metal precioso, como ouro, ruténio ou tungsténio. Ao conectar o dito dispositivo a algum sistema elétrico, quando os elementos do interruptor Reed se fecham, o circuito fecha-se, o que faz com que a corrente elétrica flua.
O interruptor Reed em si não é tudo, pois uma parte importante do correto funcionamento do sistema é o respetivo atuador, que pode ser um íman permanente, ou um outro elemento que produza um campo magnético. Este elemento pode ser, por exemplo, uma bobina eletromagnética que, juntamente com um interruptor Reed, forma um relé de lâminas utilizado, entre outros, em dispositivos de testes automáticos.
O funcionamento do referido sistema baseia-se na posição mútua do interruptor Reed e do atuador. Se o primeiro destes elementos estiver no campo magnético, então o sistema começará a “funcionar”, ou seja, as conexões entrarão em curto-circuito ou abrir-se-ão.
Devido ao método de montagem do íman, podemos distinguir entre dois tipo de atuadores – ambos, também, funcionam segundo o mesmo princípio e estão em uma caixa selada, resistente a danos mecânicos e à água.
Atuador de superfície
Os interruptores Reed com um atuador de superfície estão adaptados para montagem em janelas ou portas. O íman coloca-se na asa, quer dizer, na parte móvel da janela, enquanto o interruptor Reed é colocado na parte fixa. É importante observar que o interruptor Reed, como um íman, instala-se em locais onde não estará exposto a campos magnéticos fortes, poia tal teria interferência em todo o sistema de alarme.
Os elementos do sistema interruptor de lâminas podem ser unidos com uma faixa de dupla face, cujo uso é cada vez mais frequente em dispositivos de pequenas dimensões, contudo, o uso de parafusos é uma solução muito mais duradoura. Este tipo de interruptores Reed é fabricado pela empresa Omron, cujos produtos estão disponíveis na oferta da TME. A cor padrão neste caso é branca, embora, cada vez mais se utilizam caixas com cores fora dos standards mais comuns. Assim sendo, para pedidos maiores, e consoante a necessidade do cliente, as cores dos elementos do interruptor Reed podem ser ajustadas para cada caso individual.
Atuador de inserção
O íman deste interruptor Reed é montado dentro dos caixilhos das portas e janelas. Tem a forma de uma ligação, representando a solução mais elegante. Cada vez mais fabricantes de portar e janelas vendem os seus produtos com interruptores Reed instalados de origem. A TME oferece descontos para pedidos maiores, assim como em casos de encomendas fora da oferta fixa.
Os interruptores Reed também se utilizam em automatização ou sistemas de várias máquinas. Graças e eles, é possível determinar a posição exata dos pistões de cilindros utilizados nas linhas de produção. Estes elementos também funcionam bem para detetar a posição do braço de um robot industrial, utilizado em fábricas automóveis.
Os interruptores Reed em caixas de vidro da marca MEDER, estão disponíveis na oferta da TME, também se aplicam em placas de circuito impresso, o que aumenta o alcance operacional do sistema.
Os interruptores Reed têm uma vasta aplicação, tanto em objetos de uso quotidiano como em dispositivos especializados e sistemas elétricos. A TME fornece na íntegra uma ampla gama de interruptores Reed de fabricantes comprovados e reconhecidos.
Armazém: