+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Circuito elétrico - definição

Circuito elétrico é um sistema fechado composto por elementos condutores interligados, no qual pode fluir corrente elétrica devido à aplicação de uma tensão. Sua função é conduzir energia elétrica e possibilitar o fluxo controlado de cargas entre a fonte de alimentação e os consumidores, seguindo princípios físicos estabelecidos. As leis fundamentais que regem o comportamento dos circuitos são a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff, que descrevem as relações entre tensão, corrente e resistência, bem como o balanço de correntes e tensões em nós e malhas do circuito.

A estrutura de um circuito elétrico pode incluir fontes de tensão ou corrente, elementos passivos como resistores, capacitores e indutores, além de componentes ativos, como diodos, transistores e circuitos integrados. A corrente só flui quando existe um caminho fechado, permitindo que as cargas elétricas circulem sob a ação de forças eletromotrizes; uma interrupção nesse caminho bloqueia o fluxo de corrente.

Os circuitos podem ser classificados em corrente contínua (CC), onde tensão e corrente mantêm valores constantes ao longo do tempo, e corrente alternada (CA), na qual esses valores variam periodicamente. Em sistemas mais complexos, consideram-se também efeitos dinâmicos e reativos que afetam as características temporais e de frequência do circuito. A análise de circuitos abrange tanto aspectos estáticos quanto dinâmicos, incluindo resposta a sinais de entrada, estabilidade e eficiência energética.

Circuitos elétricos constituem a base do funcionamento de dispositivos eletrônicos e sistemas de automação. Seu projeto, modelagem e diagnóstico requerem conhecimento em eletrotécnica, propriedades dos materiais e interações entre componentes. O desempenho adequado do circuito depende não só da correção das conexões, mas também dos parâmetros físicos e da qualidade dos seus elementos. Na engenharia moderna, também se avalia o circuito quanto a interferências eletromagnéticas, eficiência energética e conformidade com normas técnicas.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM