+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
RFID (Radio-Frequency Identification) é uma tecnologia de identificação de objetos baseada na comunicação por rádio, que permite a leitura e gravação automática de dados armazenados em circuitos eletrônicos especiais chamados de etiquetas (tags). Um sistema RFID é composto basicamente por três elementos: o transponder, que contém um microchip com antena; o leitor, que gera ondas de rádio; e o sistema de gerenciamento de dados. Graças à operação sem fio, o RFID possibilita a identificação sem necessidade de contato visual ou físico entre a etiqueta e o leitor.
O funcionamento do RFID baseia-se na emissão de ondas de rádio pelo leitor, que ativam a etiqueta dentro do seu alcance. Em resposta, a tag transmite os dados armazenados na sua memória, que são recebidos e interpretados pelo sistema. Conforme a aplicação e funcionalidade requerida, podem ser usados tags passivos, semiativos ou ativos, que diferem pela fonte de energia, alcance e capacidades de comunicação. As frequências operacionais dos sistemas RFID geralmente estão em uma das três bandas: LF (baixa frequência), HF (alta frequência) ou UHF (ultra alta frequência), o que impacta o alcance, velocidade de transmissão e resistência a interferências.
A tecnologia RFID tem amplo uso em logística, gerenciamento de estoques, varejo, transporte, saúde, indústria e controle de acesso. Ela permite rastreamento de mercadorias na cadeia de suprimentos, inventários automáticos, monitoramento de pessoas e veículos, bem como proteção contra falsificações. Em comparação com códigos de barras, o RFID oferece maior confiabilidade, maior capacidade de dados e leitura simultânea de múltiplas etiquetas.
Do ponto de vista de projeto e uso, aspectos como segurança da transmissão, proteção da privacidade, compatibilidade eletromagnética e conformidade com normas internacionais são essenciais. O desenvolvimento do RFID está associado à miniaturização crescente das etiquetas, redução de custos e integração com outros sistemas de identificação e ambientes de Internet das Coisas (IoT).
[Adesivos RFID](/pt katalog/moduly-i-czytniki-rfid_113721/?params=2124:2038341_typ-modulu-komunikacyjnego:naklejka-rfid){.cs-btn-primary}
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.