+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Acelerador de partículas é um dispositivo usado para conferir altas energias cinéticas a partículas elementares carregadas, como elétrons, prótons ou íons, acelerando-as através de campos elétricos e direcionando seu movimento com o uso de campos magnéticos. Essas máquinas são utilizadas em pesquisas fundamentais em física de partículas, física nuclear, engenharia de materiais, medicina e tecnologia industrial.
O princípio de funcionamento de um acelerador baseia-se em acelerar as partículas até velocidades próximas à velocidade da luz em uma pista especialmente projetada. Dependendo do design, a aceleração pode ocorrer em linha reta (aceleradores lineares) ou em um anel fechado (aceleradores cíclicos, como ciclotrons e sincrotrons). Impulsos individuais de aceleração são sincronizados com o movimento das partículas para aumentar gradualmente sua energia enquanto se mantém controle sobre a trajetória.
Aceleradores permitem o estudo da estrutura da matéria no nível mais profundo, possibilitando a realização de colisões entre partículas com enorme energia, resultando na criação de novas partículas elementares, registradas por meio de detectores precisos. A análise desses processos fornece informações sobre as interações físicas fundamentais e as propriedades da matéria em condições extremas.
Além da física de alta energia, os aceleradores também são usados em terapias contra câncer (como a radioterapia de prótons), produção de radioisótopos, esterilização médica, bem como em tecnologia de semicondutores e pesquisas de materiais não destrutivas. Na medicina e na indústria, frequentemente são utilizados aceleradores menores, com poder e tamanho limitados, projetados para tarefas específicas.
O desenvolvimento de aceleradores é um dos pilares da física experimental moderna, e sua operação requer controle rigoroso dos parâmetros do feixe, alto vácuo, eletrônica avançada e sistemas complexos de supervisão. Nas maiores instalações desse tipo, como o Grande Colisor de Hádrons (LHC), são alcançadas energias que permitem a exploração de fenômenos que ocorreram logo após o Big Bang.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.