+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Fotónica - definição

A fotónica é um domínio interdisciplinar da ciência e da tecnologia que trata da geração, controlo, transmissão e deteção da luz, em particular da radiação electromagnética na gama dos infravermelhos, passando pela luz visível até ao ultravioleta. Um aspeto fundamental da fotónica é a utilização de fotões - quanta de luz - como portadores de informação, energia ou sinais de medição, o que a distingue da eletrónica, onde este papel é desempenhado por electrões.

A fotónica combina conhecimentos da ótica clássica, da física quântica, da eletrónica, da engenharia dos materiais e da informática. Os seus fundamentos são fenómenos como a refração, a reflexão, a difração, a interferência, a polarização e o efeito fotoelétrico, mas também processos não lineares e interações quânticas da luz com a matéria. As estruturas e dispositivos capazes de controlar a luz com elevada precisão - como os lasers , as fibras ópticas , os fotodetectores , os moduladores ópticos, as grelhas de difração ou os cristais não lineares - desempenham aqui um papel especial.

As aplicações da fotónica abrangem uma gama muito vasta de tecnologias. Nas telecomunicações por fibra ótica, constitui a base da infraestrutura para a transmissão rápida e fiável de dados a longas distâncias. Na medicina, permite a imagiologia e o diagnóstico (por exemplo, tomografia ótica, espetroscopia), na indústria - corte de precisão e processamento de materiais, e nas ciências da vida - análise molecular e estudos estruturais. No domínio da informática, a fotónica está a ser desenvolvida no contexto da computação ótica e da tecnologia de transmissão de dados com uma largura de banda muito elevada .

Nas tecnologias modernas, como os sensores ópticos, lidar, as comunicações quânticas ou a energia fotovoltaica, a fotónica desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de soluções eficientes, energeticamente eficazes e moduláveis. O desenvolvimento da fotónica é também apoiado por materiais avançados, como os semicondutores do grupo III-V , os materiais fotónicos integrados e as nanoestruturas que permitem a manipulação da luz a nível submicrónico.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM