+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Histerese - definição

A histerese é um fenómeno físico em que o estado de um sistema depende não só do valor atual do estímulo que actua sobre ele, mas também da sua história. Por outras palavras, a resposta do sistema não é determinada exclusivamente pelas condições actuais, mas tem em conta alterações passadas, resultando em atrasos ou diferenças na resposta quando a direção do estímulo é alterada. Uma caraterística da histerese é a ocorrência de um ciclo de histerese, visível num gráfico da relação entre a quantidade de controlo e a resposta do sistema.

Este fenómeno ocorre em muitos domínios da tecnologia e da ciência, incluindo magnetismo, mecânica, eletrónica, acústica e automação. Nos materiais ferromagnéticos, a histerese manifesta-se na dependência da magnetização da intensidade do campo magnético - quando o campo é retirado, o material conserva uma parte da sua magnetização, o que está na base do funcionamento dos núcleos dos transformadores, das bobinas ou das memórias magnéticas. No contexto da mecânica, diz respeito, entre outras coisas, à deformação elástico-plástica, em que a deformação de um corpo depende de tensões anteriores.

Nos sistemas de controlo, a histerese é por vezes deliberadamente introduzida como mecanismo de estabilização para evitar que a saída comute com demasiada frequência para valores próximos de um limiar. Um exemplo é um termóstato que liga e desliga o aquecimento numa gama de temperaturas e não num único valor limite. Este procedimento aumenta a resistência do sistema a perturbações e melhora o seu desempenho em condições dinâmicas.

De um ponto de vista matemático, a histerese descreve sistemas não lineares com memória, nos quais a resposta é função não só da entrada atual, mas também do caminho que esta entrada percorreu ao longo do tempo. A modelação deste tipo de comportamento requer equações diferenciais especiais ou modelos não lineares que tenham em conta os efeitos cumulativos e retardados. Em aplicações de engenharia, a correta consideração da histerese permite uma melhor previsão do comportamento do sistema e a conceção de soluções mais fiáveis.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM