+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Linguagens Assembler - definição

As linguagens de assemblagem são classes de linguagens de programação de baixo nível que são representações diretas das instruções do processador da máquina numa forma compreensível para o ser humano. Cada instrução em assembler corresponde a uma operação realizada pela unidade central de processamento (CPU), e a notação baseia-se em abreviaturas mnemónicas (por exemplo, MOV, ADD, JMP) que substituem os códigos de operação binários. Os programas escritos em linguagem assembler devem ser traduzidos para código máquina por um programa especial chamado assembler, que gera o ficheiro executável resultante.

Uma caraterística das linguagens de montagem é a sua forte dependência da arquitetura do hardware, uma vez que a sintaxe, o conjunto de instruções disponíveis e o método de endereçamento operam diretamente em registos, portas, segmentos de memória e unidades de computação específicas. Isto significa que o código escrito para um tipo de processador (por exemplo, x86, ARM, AVR) não pode ser transferido para outro sem reajustamento.

Devido à sua proximidade com o hardware, as linguagens de montagem oferecem um grau de controlo muito elevado sobre os recursos do sistema, permitindo uma otimização em termos de velocidade de funcionamento, consumo de memória e tempo exato de execução. São utilizadas em situações que requerem um desempenho máximo ou um controlo preciso sobre o hardware - por exemplo, em sistemas embebidos, controladores de dispositivos, sistemas operativos, software em tempo real ou algoritmos criptografia.

Escrever em assembler exige um conhecimento profundo da arquitetura do processador, da disposição dos registos, dos modos de endereçamento e da forma como a memória está organizada. A complexidade e a natureza propensa a erros da linguagem significam que é utilizada principalmente quando é necessário escrever secções críticas do código, enquanto a maioria das aplicações modernas são desenvolvidas em linguagens de nível superior. No entanto, o conhecimento de assembler continua a ser uma competência valiosa em áreas que exigem uma integração estreita do software com a eletrónica e diagnósticos de baixo nível.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM