+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A lógica difusa (fuzzy logic) é uma generalização da lógica bivariada clássica, em que os valores lógicos não se restringem ao estado de verdade (1) ou falsidade (0), mas podem assumir qualquer valor intermédio do intervalo [0, 1]. Este conceito permite a modelação matemática de informações imprecisas, ambíguas ou parcialmente verdadeiras, o que encontra aplicação na descrição de fenómenos difíceis de classificar sem ambiguidade.
A base da lógica difusa são os conjuntos difusos, cuja pertença não é descrita por um critério inequívoco, mas por uma função de pertença que determina o grau em que um dado elemento pertence a um determinado conjunto. Isto permite representar formalmente conceitos da linguagem natural, como "quente", "rápido" ou "grande", que não têm limites precisos.
Os sistemas que utilizam a lógica difusa funcionam com base em regras do tipo "se-então", em que as premissas e as conclusões podem ser imprecisas. O processo de inferência baseado em regras difusas permite a tomada de decisões com base em dados incompletos ou incertos, com continuidade e estabilidade de funcionamento. O resultado final, representado como um valor fuzzy, pode então ser defuzzificado para produzir um valor de controlo específico.
A lógica difusa tem tido uma utilização generalizada na engenharia de controlo, automação, robótica e sistemas especializados, especialmente quando os modelos matemáticos tradicionais se revelam demasiado complexos ou inadequados. Permite a conceção de algoritmos adaptativos e flexíveis que representam melhor o comportamento humano e as caraterísticas dos sistemas físicos não lineares. A sua popularidade deve-se à sua capacidade de ser implementada em tempo real e à sua boa tolerância aos erros e ao ruído nos dados de entrada.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.