+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Termodinâmica é o ramo da física que se ocupa do estudo da energia, das suas transformações e da interação entre o calor, o trabalho e as propriedades da matéria em sistemas macroscópicos. Os seus principais objectos de análise são os estados de equilíbrio termodinâmico e os processos que conduzem a alterações desses estados em resultado da troca de energia e matéria com o ambiente. A termodinâmica fornece leis fundamentais e modelos matemáticos que descrevem como a energia flui e como afecta as propriedades da matéria, sem referência à estrutura molecular detalhada dos sistemas em estudo.
A descrição dos sistemas termodinâmicos baseia-se em conceitos de grandezas macroscópicas como a pressão, o volume, a temperatura, a energia interna, a entropia e a entalpia, que estão relacionadas entre si através de equações de estado e princípios de conservação. A termodinâmica clássica, também conhecida como termodinâmica macroscópica, utiliza estes parâmetros para analisar processos como transformações de fase, reacções químicas, expansão de gases ou fluxo de calor.
No centro da termodinâmica estão os seus quatro princípios fundamentais, conhecidos como princípios da termodinâmica. O princípio zero define o conceito de temperatura e a condição de equilíbrio térmico. O primeiro princípio exprime o princípio da conservação da energia, afirmando que a variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor que lhe é fornecido e o trabalho efectuado pelo sistema. O segundo princípio define a direção dos processos naturais, introduzindo o conceito de entropia e indicando que os processos espontâneos ocorrem na direção do aumento da entropia. O terceiro princípio, relativo à conservação da entropia a uma temperatura de zero absoluto, formula os condicionalismos para atingir esse estado.
Em engenharia e tecnologia, a termodinâmica é fundamental para a conceção e análise de máquinas térmicas, tais como motores de combustão interna, turbinas a vapor, frigoríficos, bombas de calor e sistemas de energia, em que a otimização da eficiência energética e a minimização das perdas são objectivos primordiais de conceção. Em físico-química, a termodinâmica química estuda as alterações de energia que acompanham as reacções químicas, permitindo a previsão da direção da reação e o cálculo de parâmetros como a entalpia de reação, a energia livre de Gibbs e o equilíbrio químico.
A termodinâmica estatística, uma extensão da abordagem clássica, introduz a análise microscópica através da aplicação dos métodos da estatística matemática a conjuntos de um grande número de moléculas, tornando possível derivar propriedades macroscópicas dos sistemas a partir de equações que descrevem estados energéticos microscópicos. Este campo explica a origem fundamental da entropia como medida do número de estados microscópicos disponíveis de um sistema e permite a descrição de fenómenos em sistemas quânticos, críticos e fora do equilíbrio.
Na investigação moderna, a termodinâmica encontra aplicação na análise de processos à escala nanométrica, na dinâmica de sistemas biológicos, na teoria da informação e na tecnologia dos materiais, onde a compreensão do transporte de energia e matéria a um nível fundamental é crucial para a conceção de novos dispositivos e sistemas com elevada eficiência energética. A extensão dos princípios termodinâmicos a sistemas não lineares e dinâmicos permite a modelação de processos reais em sistemas naturais e tecnológicos complexos.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.