+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Tetrode - definição

O tetrodo é um tubo de electrões de quatro elementos , que é um desenvolvimento estrutural do triodo, utilizado principalmente em tecnologia de rádio, amplificadores e sistemas de alta frequência. A sua construção baseia-se na presença de quatro eléctrodos: um cátodo que emite electrões, um ânodo que recolhe a carga e duas grelhas - uma grelha de controlo e uma grelha de blindagem - colocadas entre o cátodo e o ânodo. Foi introduzida uma grelha adicional, designada grelha de proteção, para eliminar interações electrostáticas indesejadas entre o ânodo e a grelha de controlo, o que melhora significativamente a estabilidade de funcionamento e o desempenho de amplificação do tetrodo em comparação com os triodos .

A grelha de blindagem, localizada entre a grelha de controlo e o ânodo, está normalmente ligada a um potencial positivo e actua como uma barreira para limitar a influência do campo eletrostático do ânodo na área de controlo do fluxo de electrões. Isto reduz o fenómeno de feedback, que nos triodos pode levar a oscilações e à deterioração da linearidade da amplificação. Esta conceção permite que os tetrodos obtenham um maior ganho de tensão e funcionem a frequências mais elevadas.

No entanto, os tetrodos não estão isentos de desvantagens. A mais grave é o fenómeno da emissão de electrões secundários - uma situação em que os electrões que atingem o ânodo expulsam electrões secundários do ânodo, que podem ser atraídos pela grelha de proteção. Isto conduz ao fenómeno da chamada "região dinatrónica" nas caraterísticas do ânodo, que se manifesta por uma não linearidade e uma diminuição da corrente do ânodo quando a tensão do ânodo aumenta. Por esta razão, os tetrodos foram substituídos em muitas aplicações por pentodos, que contêm uma grelha adicional para evitar a emissão secundária.

Embora os componentes semicondutores tenham substituído os tubos de electrões na maior parte das aplicações da eletrónica moderna, os tetrodos continuam a ser utilizados em áreas especializadas, como a tecnologia de radiodifusão, os amplificadores de áudio de alta qualidade ou o equipamento militar e de laboratório, onde as suas caraterísticas continuam a ser valorizadas.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM