+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Rotor (rotor) é a parte mecânica da máquina rotativa que executa o movimento de rotação relativamente a um componente estacionário denominado estator. É um componente essencial de muitos dispositivos electromecânicos, tais como motores eléctricos, geradores, alternadores, turbinas , bombas e ventiladores. A sua função principal é converter a energia eléctrica em energia mecânica ou vice-versa, dependendo do modo de funcionamento da máquina.
Nas máquinas eléctricas, o rotor contém elementos condutores ou material ferromagnético que interagem com o campo magnético gerado pelo estator. No caso dos motores de indução , o rotor é normalmente fabricado sob a forma de uma gaiola (a chamada gaiola de esquilo) com varetas de alumínio ou de cobre embebidas num núcleo de aço. Nos motores e geradores síncronos, o rotor está equipado com enrolamentos de excitação ou Ímanes permanentes que geram o seu próprio campo magnético . O movimento de rotação é criado por forças electromagnéticas de acordo com o princípio da interação de campos magnéticos ou indução electromagnética.
O rotor transmite o binário e está ligado a um veio que transmite energia mecânica de ou para outras partes do sistema de acionamento. A sua conceção deve ter em conta os requisitos de resistência, dinâmicos e térmicos, especialmente em máquinas de alta velocidade. As propriedades dos materiais, o equilíbrio dinâmico exato e um sistema de arrefecimento que assegure a dissipação do calor gerado durante o funcionamento também são importantes.
](/pt/news/library-articles/page/61806/) No contexto da mecânica dos fluidos e da aerodinâmica, o rotor também se refere aos componentes rotativos de turbinas, compressores ou hélices que interagem com o meio em fluxo - líquido ou gás - convertendo a energia cinética [em trabalho útil ou vice-versa. A sua geometria e o perfil das pás determinam a eficiência, as caraterísticas do fluxo e as condições de funcionamento de toda a máquina rotativa.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.