+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il calcolatore della capacità del condensatore facilita il calcolo della capacità equivalente di circuiti in serie e in parallelo – sia che si lavori con singoli componenti o con diversi condensatori collegati insieme. Basta inserire i valori del condensatore, selezionare le unità appropriate (picofarad – pF, nanofarad – nF, microfarad – µF, millifarad – mF, farad – F), e lo strumento li convertirà automaticamente in una base comune e fornirà il risultato. Questo è un aiuto pratico nella scelta dei ricambi, nella progettazione di filtri, alimentatori o circuiti temporizzatori.
Il calcolatore di condensatori aiuta a calcolare rapidamente la capacità equivalente di più elementi collegati in serie o in parallelo, senza calcoli manuali e conversioni di unità. È utile ovunque sia necessario un valore di capacità non disponibile direttamente nel catalogo o quando più condensatori devono essere selezionati come sostituti di un elemento con una valutazione insolita. Questo facilita la selezione dei condensatori per un progetto esistente, l’ottimizzazione di un filtro, l’abbinamento di un circuito temporizzato RC o la stima della capacità reale in un alimentatore riparato.
L’unità base di capacità nel sistema SI è il farad (F), ma nella pratica si incontra solitamente in unità derivate. I condensatori tipici in elettronica hanno capacità che vanno da pochi picofarad a centinaia di microfarad, quindi è più conveniente lavorare con unità più piccole. Il calcolatore di capacità dei condensatori converte automaticamente tra:
Nei circuiti ad alta frequenza (RF) dominano i condensatori nell’intervallo pF e nF; nei filtri e nei circuiti di accoppiamento si usa spesso nF; negli alimentatori e per la filtrazione del ripple, generalmente µF. Il calcolatore consente di combinare liberamente diverse unità in un unico calcolo, facilitando il lavoro con valori di capacità misti.
In un collegamento in serie di condensatori, la capacità equivalente è inferiore alla più piccola capacità presente nella disposizione. Ciò deriva dal fatto che i condensatori in serie "condividono" la tensione e la carica che scorre attraverso ogni elemento è la stessa. Matematicamente, la somma dei reciproci delle capacità individuali dà il reciproco della capacità equivalente totale dell’intera rete.
Questo tipo di collegamento si usa, tra l’altro, quando è necessario aumentare la tensione operativa consentita – per esempio lavorando con tensioni di alimentazione più elevate e i condensatori disponibili hanno una tensione nominale troppo bassa. Il calcolatore verifica rapidamente quale sarà la capacità totale di tale serie e quanto differisce dal valore singolo "target".
Nel collegamento in parallelo dei condensatori, le capacità si sommano semplicemente e la tensione su ciascun elemento è la stessa. Questo rende facile aumentare la capacità totale della rete aggiungendo più condensatori in parallelo a un elemento esistente. È particolarmente utile quando si necessita di “integrare” a un valore di capacità insolito o migliorare la filtrazione del ripple in un alimentatore.
I collegamenti in parallelo sono comunemente usati nei filtri di alimentazione, dove condensatori di capacità diverse (ad esempio, 100nF + 10µF) sono combinati per sopprimere più efficacemente sia disturbi rapidi sia variazioni di tensione più lente. Il calcolatore di capacità dei condensatori calcola rapidamente la capacità totale di tale set indipendentemente dal fatto che gli elementi individuali siano espressi in pF, nF o µF.
Nella manutenzione pratica, il calcolatore di condensatori facilita la selezione di sostituti – per esempio, quando si vuole sostituire un condensatore da 47nF difficile da reperire con due condensatori da 100nF collegati in modo appropriato. Nella progettazione di circuiti stampati e alimentatori, lo strumento consente di verificare rapidamente se un set di condensatori disponibili fornirà la capacità filtrante sufficiente e se i valori rientrano nell’intervallo richiesto. Nei circuiti analogici, audio e filtri RC, il calcolatore accelera la selezione delle capacità per le costanti di tempo date e facilita gli esperimenti con diverse configurazioni.
Tuttavia, lavorando con i condensatori, è sempre bene ricordare che il corretto funzionamento del circuito dipende non solo dalla capacità, ma anche dalla tensione operativa, ESR, tolleranza e tipo di dielettrico.
Sì. Dal punto di vista del calcolo della capacità, i circuiti con condensatori bipolari e polarizzati si calcolano allo stesso modo – le formule per i collegamenti in serie e in parallelo sono identiche indipendentemente dal tipo di dielettrico o polarità. Pertanto, il calcolatore mostra la capacità equivalente corretta ma non verifica se un dato tipo di condensatore possa essere usato in una specifica posizione – gli elettrolitici richiedono comunque l’osservanza della polarità, della tensione operativa e del tipo di segnale (DC/AC).
Sì, è possibile combinare tipi diversi di condensatori e in molti circuiti questa è una soluzione standard – ad esempio, un condensatore elettrolitico di grande valore in parallelo a un ceramico da 100nF nell’alimentazione. Tuttavia, bisogna ricordare alcune regole: tutti gli elementi devono avere la tensione operativa appropriata, gli elettrolitici devono essere polarizzati secondo la marcatura e nei circuiti di precisione occorre considerare differenze in ESR, corrente di perdita e stabilità termica. Mescolare tipi “alla cieca” può essere problematico in filtri audio, circuiti di misura o RF – dove è consigliabile un approccio più consapevole.
In un collegamento in serie, ogni condensatore “riceve” una parte della tensione totale, quindi la sua tensione nominale non può essere inferiore a quella che può comparire ai suoi capi. Se i condensatori sono identici, si assume generalmente che la tensione si divida equamente – allora la tensione massima operativa del circuito è approssimativamente la somma delle tensioni nominali, ma è comunque bene lasciare un margine. In pratica, a causa di differenze nelle capacità e correnti di perdita, la tensione non si divide perfettamente equamente; pertanto, in circuiti con tensioni elevate si usano condensatori con margini maggiori e – per applicazioni più esigenti – resistori di bilanciamento.
Nel collegamento in parallelo, tutti i condensatori vedono la stessa tensione e le loro cariche si sommano. Pertanto, le capacità si sommano e la capacità equivalente è maggiore di ciascuna singola. Nel collegamento in serie, la situazione è opposta: i condensatori sono “collegati uno dopo l’altro”, la carica scorre attraverso loro con la stessa corrente e la distanza efficace tra le piastre aumenta. Di conseguenza, la capacità equivalente è inferiore alla capacità più piccola. Matematicamente, in serie si sommano i reciproci (1/C), mentre in parallelo si sommano direttamente le capacità (C).
Dipende da cosa è più importante nel circuito dato: semplicità, spazio PCB, parametri elettrici o disponibilità dei componenti.
Un condensatore unico più grande funziona meglio quando:
Più condensatori piccoli collegati in parallelo sono meglio quando:
In pratica, spesso si usa una combinazione di entrambi gli approcci: un condensatore più grande per “magazzino energetico" e alcuni più piccoli posizionati vicino a circuiti integrati. In caso di dubbi – soprattutto con potenze elevate e alte frequenze – vale la pena consultare note applicative del produttore o un progettista PCB esperto.