+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il calcolatore di pressione è uno strumento pratico per ingegneri, tecnici di manutenzione o specialisti di automazione che lavorano con sensori e sistemi pneumatici. Permette di convertire rapidamente le unità di pressione più comuni, come pascal, bar, atmosfere o PSI. Grazie a esso, puoi facilmente confrontare i dati provenienti da diverse fonti e adattare i valori ai requisiti di un sistema specifico.
Il calcolatore della pressione TME permette di convertire efficacemente i valori della pressione tra diverse unità senza la necessità di calcoli manuali o di consultare tabelle. Lo strumento è particolarmente utile durante:
Grazie al calcolatore, puoi rapidamente convertire la pressione da bar a PSI, da atmosfera a Pascal, o ad esempio da mmHg a Pa, facilitando il lavoro quotidiano in servizio, laboratorio o in posizione ingegneristica.
Nel mondo si utilizzano diverse unità di pressione – a seconda del settore, del paese e delle specificità delle applicazioni. Nella tabella sottostante presentiamo le più popolari e i loro fattori di conversione rispetto all'unità base del sistema SI, il Pascal (Pa).
| Unità | Simbolo | Valore in Pa | Applicazione tipica |
|---|---|---|---|
| Pascal | Pa | 1 | unità SI, scienza, misurazioni di laboratorio |
| Ettapascal | hPa | 100 | meteorologia |
| Chilopascal | kPa | 1 000 | industria, automobilismo |
| Bar | bar | 100 000 | tecnica, sistemi idraulici e pneumatici |
| Atmosfera tecnica | at | 98 066,50 | idraulica, tecnica industriale |
| Atmosfera normale | atm | 101 325 | fisica, chimica, dati di riferimento |
| PSI (libbra per pollice quadrato) | PSI | 6 894,76 | USA, automobilismo, aria compressa |
| Millimetro di mercurio | mmHg | 133,32 | medicina, misurazioni di laboratorio |
| Torr | Torr | 133,32 | applicazioni scientifiche, vuoto |
È importante ricordare che diverse unità sono utilizzate in modo intercambiabile, ma non sono valori identici. Pertanto, una conversione accurata è essenziale, specialmente in applicazioni ingegneristiche e automazione.
La conoscenza delle unità di pressione e la capacità di convertirle rapidamente è fondamentale in molti settori tecnici. Ecco alcuni esempi in cui il calcolatore può rivelarsi utile:
Una corretta conversione delle unità di pressione aiuta a prevenire errori nella progettazione dei sistemi, aumenta la sicurezza e facilita l'integrazione dei componenti da diverse fonti.
No. 1 bar è esattamente 100 000 Pa, mentre 1 atmosfera tecnica (at) è 98 066,5 Pa e 1 atmosfera normale (atm) è 101 325 Pa. Nella pratica quotidiana sono simili, ma nei calcoli tecnici è importante mantenere la precisione.
I Pascal (Pa) e i chilopascal (kPa) sono unità del sistema SI, utilizzate principalmente in scienza, elettronica e documentazione tecnica. I bar (bar) sono popolari nell'industria, nel servizio e nell'automazione, poiché sono più adatti per esprimere la pressione operativa (1 bar = 100 000Pa).
PSI (pounds per square inch) è un'unità derivata dal sistema imperiale, ancora standard negli USA. È comunemente utilizzata in automobilismo, idraulica e sistemi di aria compressa.
Sono esattamente lo stesso valore. 1hPa = 1mbar = 100Pa. Entrambe le unità sono usate in modo intercambiabile, specialmente in meteorologia.
No. La pressione assoluta (abs) è misurata rispetto al vuoto (0Pa). Invece, la pressione relativa (relativa) misura la differenza rispetto alla pressione atmosferica. Pertanto, ad esempio, un manometro che mostra "0 bar" in realtà misura circa 1atm relativamente.