+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Conversione del volume

Il calcolatore di volume è uno strumento comodo per convertire litri, millilitri, pollici cubici, galloni e altre unità di volume. Utile ovunque siano importanti misurazioni precise di liquidi o gas, ad esempio nel lavoro con sistemi di raffreddamento, pneumatici o nel dosaggio di materiali. Facilita la rapida conversione dei dati da documentazione e specifiche tecniche.

Utilizzare un calcolatore di volume offre la possibilità di convertire rapidamente il volume di serbatoi, condutture o involucri, senza la necessità di calcoli manuali o di consultare tabelle. Questo facilita la scelta dei componenti appropriati per un progetto o la valutazione del consumo di materiali. Il nostro calcolatore supporta sia le unità del sistema metrico che quelle imperiali, permettendoti di convertire facilmente litri in galloni (US), millilitri in pollici cubi o metri cubi in piedi cubi.

Le unità di volume più popolari

In tecnica ed elettronica, le unità più comuni sono litri, millilitri e le loro equivalenti nel sistema imperiale. La tabella seguente mostra i principali fattori di conversione rispetto al litro:

Unità Simbolo Valore in litri
Metro cubo m³ 1000
Litro l 1
Millilitro ml 0,001
Gallone (US) gal (US) 3,785
Gallone (UK) gal (UK) 4,546
Pollice cubo in³ 0,01639
Piede cubo ft³ 28,3169

Applicazioni pratiche del calcolatore di volume

La conversione del volume trova applicazione in molti settori – dai laboratori e servizi tecnici, alle fabbriche di produzione. Le conversioni di volume possono essere utili, ad esempio, nella scelta di contenitori per refrigerante, nella pianificazione del volume di resine elettroniche o nella valutazione della capacità dei serbatoi di lavoro. In elettronica e automazione, può riguardare:

  • la progettazione di involucri con spazio per gel protettivo,
  • la pianificazione della quantità di liquido refrigerante in sistemi chiusi,
  • la determinazione del volume di aria compressa in impianti pneumatici,
  • la conversione delle dosi di liquidi, ad esempio, nei sistemi di verniciatura o dosaggio.

Lo sapevi che…

  • In chimica ed elettronica di laboratorio si usano spesso millilitri, poiché sono comodi per misurare piccole quantità di liquidi, come flussante, resina o alcol isopropilico. Tuttavia, è importante ricordare che il volume dei materiali può dipendere da altri fattori, come la pressione o la temperatura.
  • 1 litro è il volume di un cubo con lato di 10cm, il che facilita la valutazione della capacità di involucri o pacchi. La semplicità del sistema metrico è insuperabile!
  • 1 piede cubo (ft³) contiene oltre 28 litri – è un'unità spesso usata negli USA per misurare il flusso di gas negli impianti HVAC.
  • Sebbene nel Regno Unito (UK) sia in vigore il sistema metrico, unità come la pinta e il gallone sono ancora usate nella vita quotidiana, ad esempio per indicare la capacità di bottiglie di latte, boccali di birra o serbatoi di carburante.
  • Il gallone britannico e quello americano derivano da diversi standard storici. Il sistema britannico di volume è stato formalmente standardizzato nel 1824 e si basava sul volume di 10 libbre d'acqua a 62°F (circa 16,7°C). Da qui deriva il gallone imperiale. Invece, il gallone americano si basava sul volume di 8 libbre di vino. La differenza tra questi valori è superiore al 20% – gal (US) è 3,785l e gal (UK) 4,546l. Questo è importante per gli ordini internazionali o il lavoro con documentazione in inglese.
  • Nel sistema britannico di volume, un gallone è diviso in 8 pinte, e ogni pinta in 20 once di liquido. Ciò equivale a 160 once di liquido in un gallone. Un'oncia liquida britannica è circa 28,4ml, mentre quella americana è solo 29,57ml – anche se suonano uguali, hanno valori diversi.
  • 1 pinta (UK) è 568ml, quasi il 20% in più della pinta americana (473ml). Ecco perché la birra in un pub britannico può sembrare "più grande".

Nella storia dell'umanità sono state utilizzate molte diverse unità di volume, alcune delle quali sono sopravvissute fino ad oggi.

  • Gli antichi Romani usavano l'unità "anfora", che era di circa 26 litri, equivalente a circa 7 galloni US.
  • In Giappone esiste l'unità "shō" (circa 1,8 litri), usata, tra l'altro, per misurare il volume del sake.
  • L'unità "hin" era usata nell'antico Egitto e in Mesopotamia – corrispondeva a circa 0,5 litri e serviva per misurare i liquidi, come gli oli per scopi rituali.
  • "Se" era invece un'unità usata nell'antica Cina nel commercio quotidiano, corrispondente a circa 0,2 litri.
  • "Buscello" è ancora usato oggi in agricoltura in Inghilterra e negli USA, come misura del volume di prodotti sfusi (ad esempio, cereali). Nella versione britannica, un buscello equivale a 36,4 litri, mentre in quella americana – a 35,2 litri.
  • "Butt" è un'unità storica britannica per misurare il volume di vino o birra, pari a circa 477 litri. Due tali unità formavano un "tun", ovvero un barile pieno.
  • "Okseft" – misura medievale in Scandinavia, usata per il volume di latte e birra. Aveva diversi valori a seconda della regione, di solito diverse decine di litri.

LEGGI ANCHE