+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Conversione di potenza

Il calcolatore di potenza consente una conversione rapida e accurata delle unità come watt (W), kilowatt (kW) e altre. È uno strumento utile per elettronici, automazione e progettisti di sistemi di alimentazione che lavorano con diversi standard e documentazione tecnica.

A cosa serve il calcolatore di potenza?

In diversi settori tecnici si utilizzano diverse unità di potenza - sia nel sistema SI (watt o joule al secondo) che nella pratica ingegneristica (ad esempio, cavalli meccanici o voltampere). Il nostro calcolatore permette di convertire rapidamente e con precisione le unità di potenza più comunemente utilizzate, facilitando l'analisi dei dati e la selezione dei componenti appropriati.

Quando è utile utilizzare il calcolatore?

  • Durante il confronto delle specifiche di alimentatori, inverter e ricevitori;
  • Nella scelta di dispositivi elettrici in base alla potenza attiva e apparente;
  • Durante la conversione di cavalli meccanici in kilowatt nei sistemi di trasmissione;
  • Nel lavoro con documentazione che indica la potenza in erg o joule al secondo.

Tabella delle unità di potenza utilizzate nel calcolatore

La seguente tabella mostra le unità disponibili nel calcolatore e la loro relazione con il watt - l'unità di potenza di base nel sistema SI. Unità Simbolo Valore in watt Applicazione tipica Milliwatt mW 0,001 sistemi a bassa potenza, segnali, elettronica di precisione Watt W 1 unità di potenza di base, elettronica, alimentazione Kilowatt kW 1000 apparecchi domestici e industriali, motori Megawatt MW 1 000 000 energia, installazioni ad alta potenza Cavallo meccanico KM 735,5 automobilismo, trasmissioni meccaniche (sistema metrico) Joule al secondo J/s 1 fisica, scienza, potenza come flusso di energia Erg al secondo erg/s 1,00E-07 microscale, applicazioni scientifiche, fisica classica Voltampere VA ≈1 (con cosφ=1) potenza apparente nei circuiti in corrente alternata

ATTENZIONE: le unità VA e kVA si riferiscono alla potenza apparente e nella pratica tecnica sono equivalenti ai watt solo quando il fattore di potenza (cos φ) = 1. Il calcolatore converte i valori senza considerare lo sfasamento.

Come funziona la conversione delle unità di potenza?

Basta inserire il valore, selezionare l'unità di ingresso e quella di destinazione. Il calcolatore utilizza coefficienti di conversione accurati. Grazie a questo puoi:

  • convertire milliwatt in watt o kilowatt,
  • confrontare la potenza meccanica in KM con la potenza elettrica in kW,
  • verificare l'equivalenza tra VA e W in un sistema ideale,
  • convertire joule al secondo o erg/s in unità pratiche.

Tutto senza la necessità di cercare manualmente i convertitori.

Applicazione del calcolatore di potenza nella pratica

Il calcolatore può essere utile in molte aree:

  • Selezione di un alimentatore per un sistema elettronico con precisione fino a mW;
  • Confronto tra motori espressi in cavalli meccanici e kilowatt;
  • Valutazione della potenza apparente (kVA) in quadri elettrici o sistemi di alimentazione di emergenza;
  • Analisi della documentazione scientifica con unità J/s o erg/s.

È anche uno strumento utile durante la configurazione dei sistemi di alimentazione in automazione, robotica o nei test di laboratorio.

FAQ - domande frequenti sulla conversione della potenza

In cosa differisce il watt dal voltampere?

Il watt (W) è un'unità di potenza attiva, ovvero l'energia effettivamente consumata da un dispositivo. Il voltampere (VA), invece, è una potenza apparente, che include sia la potenza reale che quella "reattiva", che si verifica con lo sfasamento.

Kilowatt e kilovoltampere sono la stessa cosa?

Non sempre. 1kW = 1kVA solo quando cos φ = 1 (perfetta corrispondenza di fase tra tensione e corrente). Altrimenti: kW = kVA × cos φ

Dove si usa l'erg al secondo?

L'erg al secondo è un'unità di potenza nel sistema centimetro-grammo-secondo (CGS), che rappresenta l'energia (erg) nel tempo (secondi). L'erg al secondo è utilizzato in fisica classica, ad esempio nella descrizione di processi termici, ottici o meccanici su microscala.

Il joule al secondo è la stessa cosa del watt?

Sì, 1J/s = 1W. Questa è la definizione formale del watt come flusso di energia nel tempo.

Perché negli alimentatori si indicano i watt e nei trasformatori i VA?

Negli alimentatori si indica la potenza attiva (W), ovvero la potenza reale che il dispositivo fornisce al ricevitore. Nei trasformatori e negli UPS si indica spesso la potenza apparente (VA), poiché devono gestire sia la potenza attiva che quella reattiva.

La potenza può essere negativa?

Non in senso fisico. Ma in alcune applicazioni (ad esempio, misurazioni bidirezionali), un valore negativo può indicare che l'energia viene restituita, anziché prelevata, ad esempio nei sistemi di recupero energetico (rigenerazione).

Lo sapevi che…

  • La famosa unità cavallo meccanico (HP) è stata introdotta da James Watt, che voleva confrontare l'efficienza di un motore a vapore con la forza trainante di un cavallo. Watt, basandosi sulla potenza di un cavallo che tirava un mulino ad acqua, calcolò che un cavallo medio poteva eseguire un lavoro di 550 libbre al secondo per una distanza di 1 piede, che oggi equivale a 735,5W (nella versione metrica). Così, la potenza di 1 cavallo meccanico è circa 735W, ma negli USA si assume un valore di 746W.
  • Il sole emette circa 3,8 × 10²⁶ watt di potenza, equivalente alla potenza di 10²³ centrali nucleari che lavorano contemporaneamente.
  • Un uomo medio a riposo produce circa 100W di potenza, quanto una lampadina classica. Durante uno sforzo intenso (ad esempio, uno sprint o il sollevamento pesi): fino a 700-1000W. I ciclisti professionisti durante una tappa del Tour de France possono generare in media 300-400W per diverse ore.
  • 1 megawatt (MW) è sufficiente per alimentare anche 1000 case unifamiliari standard.
  • Il decibel (dB) non è un'unità SI, ma è indispensabile nell'elettronica audio, nelle comunicazioni e nella RF. Deriva da Alexander Graham Bell. Viene utilizzato per confrontare potenze e tensioni su una scala logaritmica, per facilitare il lavoro con ampi intervalli.
  • 1mW = 0,001W – tanto basta per alimentare un LED di segnalazione o un trasmettitore Bluetooth in modalità risparmio energetico. Nei sistemi IoT si cerca spesso di ridurre il consumo sotto i 10mW, per prolungare la durata della batteria anche per diversi anni.
  • 1MW è un'unità di potenza utilizzata nella progettazione di centrali elettriche, grandi impianti industriali e centri dati. Una tipica turbina eolica di nuova generazione produce 3-5MW di potenza di picco, mentre le più grandi centrali (ad esempio, quelle nucleari) raggiungono anche 5000-6000MW (5-6GW).
  • Anche se l'erg è un'unità "arcaica" (1erg = 1e-7J), appare ancora, ad esempio, nella fisica del plasma, in astronomia e in spettroscopia. Negli anni '60 del XX secolo, i fisici usavano erg/s nelle descrizioni della radiazione stellare. Questo è un esempio di come le unità possano essere diverse anche nella scienza odierna.

LEGGI ANCHE