Stai navigando sul sito web per i clienti provenienti da: Italia. In base ai dati sulla posizione, la versione suggerita della pagina è USA / US

+1 500 000 prodotti nell’offerta

6000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Potenza elettrica - definizione

La potenza elettrica è una grandezza fisica che descrive la velocità con cui l'energia elettrica viene trasferita, consumata o convertita in un'altra forma di energia, come quella termica, meccanica o luminosa. Nei sistemi elettrici, la potenza è espressa in watt (W) ed è il prodotto di tensione e corrente. Nel caso della corrente continua, il calcolo è univoco, mentre per la corrente alternata (CA)occorre tenere conto della relazione di fase tra tensione e corrente, il che porta a distinguere tra potenza attiva, reattiva e apparente.

La potenza attiva (P) rappresenta l'energia effettiva trasferita al carico e trasformata in lavoro utile o calore. La potenza reattiva (Q) è legata al trasferimento di energia tra gli elementi induttivi e capacitivi di un circuito, che non svolgono lavoro utile ma influenzano le condizioni operative della rete. La potenza apparente (S) è la somma geometrica della potenza attiva e reattiva, espressa in volt-ampere (VA), e descrive il flusso totale di energia in un circuito.

Nell'analisi dell'energia elettrica è importante anche il concetto di fattore di potenza (cos φ), che descrive il rapporto tra potenza attiva e apparente ed è una misura dell'efficienza dell'uso dell'energia in un circuito. Nella pratica ingegneristica, l'obiettivo è massimizzare questo rapporto per ridurre le perdite di energia e migliorare la stabilità della rete di alimentazione.

La comprensione della potenza elettrica è fondamentale per la progettazione e il funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi elettrici . Permette di selezionare correttamente protezioni, conduttori, fonti di energia e sistemi di controllo, oltre a consentire la valutazione dell'efficienza energetica dei sistemi. Nei sistemi di potenza su larga scala, come le reti di trasmissione, la gestione dell'energia è strategica e influisce sul bilancio energetico e sull'affidabilità della fornitura.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE