+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'impianto Elettrico è un insieme di componenti, conduttori, dispositivi e protezioni interconnessi che consentono una distribuzione sicura ed efficiente dell'elettricità all'interno di una determinata struttura, impianto o spazio di utilità. Il suo compito principale è quello di fornire la tensione di alimentazione ai punti di consumo - come l'illuminazione, le prese di corrente, le apparecchiature tecniche - in conformità ai requisiti funzionali, normativi e di sicurezza.
La costruzione dell'impianto elettrico si basa sulla definizione della struttura della rete, sulla scelta di conduttori, raccordi, sistemi di distribuzione e di protezione adeguati. La protezione contro i sovraccarichi, i cortocircuiti, le folgorazioni e le sovratensioni svolge un ruolo fondamentale. Ciò include l'uso di interruttori di sovracorrente, dispositivi di corrente residua, sistemi di messa a terra e un'adeguata separazione dei circuiti. L'installazione deve soddisfare i criteri di affidabilità ed efficienza energetica, tenendo conto delle condizioni operative, dei regolamenti edilizi e degli standard tecnici (ad es. PN-HD 60364).
Dal punto di vista delle utenze, l'impianto elettrico può spaziare da sistemi a bassa tensione in edifici residenziali, industriali e commerciali a sistemi di alimentazione più complessi per apparecchiature tecnologiche, automazione o reti IT. Gli impianti moderni integrano sempre più spesso funzioni per la gestione intelligente dell'energia, il monitoraggio dei consumi e l'automazione domestica e industriale. In questo contesto, i sistemi bus (ad esempio KNX), i sensori, i controllori e le comunicazioni via cavo e wireless stanno diventando importanti.
La corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti elettrici è fondamentale per la sicurezza delle persone, la protezione dei beni e il funzionamento affidabile delle apparecchiature terminali. Ciò richiede qualifiche adeguate, conoscenza delle proprietà dei materiali conduttori, principi di selezione delle protezioni e conoscenza delle normative vigenti e degli standard industriali.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.