+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Messa a terra - definizione

Messa a terra è il collegamento dell'elemento dell'impianto elettrico con la terra (ground) per fornire un potenziale di riferimento comune e una protezione contro gli effetti di sovratensioni, cortocircuiti e fulmini. È una parte essenziale del sistema di protezione dalle scosse elettriche, in quanto consente di scaricare a terra in modo sicuro le correnti di dispersione, di sovratensione o di guasto, riducendo al minimo il rischio di scosse elettriche e di danni alle apparecchiature.

Tecnicamente, la messa a terra si realizza attraverso un conduttore di protezione che collega l'elemento protetto alla terra - un conduttore metallico interrato nel terreno o sepolto nel calcestruzzo di fondazione, in grado di condurre la corrente nel terreno. Il valore dell'impedenza di questa connessione è fondamentale per l'efficacia del sistema di protezione, compreso il corretto intervento degli Interruttori differenziali di corrente e la rapida dissipazione della carica. Una messa a terra efficace ha anche l'effetto di ridurre le differenze di potenziale tra i punti dell'impianto, aumentando la sicurezza delle persone e delle apparecchiature.

A seconda della funzione svolta, esistono Vari tipi di messa a terra: protettiva, operativa, funzionale o antifulmine. La messa a terra protettiva si riferisce principalmente alle Custodie metalliche delle apparecchiature elettriche e garantisce che, in caso di rottura della tensione sulla loro superficie, la corrente sia diretta a terra in modo sicuro. La messa a terra operativa si riferisce ai punti operativi di un sistema, come il centro di un trasformatore, mentre la messa a terra funzionale si riferisce a garantire il corretto funzionamento dei sistemi elettronici, in particolare per i segnali a bassa ampiezza o sensibili al rumore.

I parametri tecnici della messa a terra sono regolati da norme nazionali e internazionali, che definiscono, tra l'altro, i valori ammissibili della resistenza di terra, i metodi di misurazione e i requisiti dei sistemi di protezione negli edifici e negli impianti industriali. La corretta implementazione e l'ispezione periodica della messa a terra sono fondamentali per garantire la continuità della protezione e il funzionamento sicuro degli impianti elettrici.

Misuratori della resistenza di messa a terra

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE