+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Una Sovratensione è un breve aumento di tensione in un circuito elettrico o elettronico il cui valore supera il livello nominale ammissibile del sistema in questione. Questo fenomeno può essere impulsivo o momentaneo e rappresenta un rischio significativo per il corretto funzionamento delle apparecchiature, con possibili danni all'isolamento, surriscaldamento dei componenti, guasto dei componenti elettronici o distruzione completa del sistema.
Le cause della sovratensione possono essere naturali o tecniche. Le più comuni sono i fulmini, i cambiamenti improvvisi di carico nella rete, le operazioni di commutazione negli impianti ad alta tensione, l'intervento di componenti induttivi e i guasti alla rete elettrica. Le sovratensioni possono propagarsi non solo attraverso le linee elettriche, ma anche attraverso i sistemi di segnalazione, messa a terra e i componenti di impedenza comune , rendendole difficili da prevedere ed eliminare.
Per la loro natura, le sovratensioni sono spesso classificate in base alla durata, all'ampiezza e alla fonte di origine. Nei circuiti elettronici e digitali, anche impulsi molto brevi di bassa energia possono causare malfunzionamenti o danni permanenti. Per questo motivo, vengono utilizzati diversi metodi di protezione, come varistori, diodi transil, scaricatori di sovratensione, schermatura adeguata dei cavi e progettazione di sistemi secondo i principi EMC.
Nella progettazione e nel funzionamento dei sistemi elettrici ed elettronici, la considerazione del rischio di sovratensione e la protezione efficace contro le sovratensioni sono uno dei requisiti fondamentali per la sicurezza e l'affidabilità.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.