+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Transil - definizione

Transil (Transient Voltage Suppressor, TVS) è un elemento di protezione a semiconduttore utilizzato per proteggere i circuiti elettronici da brevi sovratensioni ad alta energia provenienti, ad esempio, da scariche elettrostatiche (ESD), impulsi indotti dalla commutazione di carichi induttivi, fenomeni atmosferici o interferenze elettromagnetiche. Funziona secondo il principio di un rapido cambiamento dello stato di conduzione in risposta al superamento di una tensione di soglia, consentendo di dissipare l'energia in eccesso verso terra o la linea di alimentazione, proteggendo i componenti sensibili del circuito.

Il transil è basato su Connettori p-n con caratteristiche a valanga, che gli permettono di rispondere molto rapidamente - tempi di risposta dell'ordine dei picosecondi - e la capacità di condurre grandi correnti di sovratensione senza danni permanenti. Allo stato normale, si comporta come un elemento ad altissima resistenza, senza influenzare il funzionamento del circuito protetto. Solo quando la tensione supera un certo valore di soglia (tensione del terminale) passa allo stato di conduzione, limitando l'ulteriore aumento della tensione.

Gli elementi di tipo Transil sono disponibili in versioni unidirezionali e bidirezionali, che ne consentono l'utilizzo in sistemi alimentati sia in corrente continua che in corrente alternata.](/it/news/library-articles/page/62236/) A seconda del loro design, possono essere a foro passante (THT) o a foro passante (THT) e i loro parametri - come la tensione di bloccaggio, la corrente di sovratensione massima, la capacità e l'energia assorbita - sono selezionati in base alla natura del pericolo e al tipo di sistema da proteggere. I transil sono comunemente utilizzati nelle Interfacce di comunicazione, nelle linee dati, nei sistemi di alimentazione e nelle apparecchiature industriali, automobilistiche e di consumo, dove garantiscono un funzionamento affidabile in presenza di sovratensioni.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE