+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Isolamento - definizione

L'isolamento è la proprietà di un materiale o di una struttura di limitare il flusso di energia, particelle o informazioni tra aree separate. In un contesto tecnico, il termine ha significati diversi a seconda del campo di applicazione: comprende l'isolamento elettrico, termico, acustico, dalle vibrazioni o elettromagnetico, tra gli altri. Lo scopo dell'isolamento è garantire la sicurezza, migliorare l'efficienza energetica, proteggere i componenti sensibili o separare i segnali.

In ingegneria elettrica l'isolamento si riferisce all'uso di materiali elettricamente non conduttivi per impedire il passaggio di corrente tra conduttori, circuiti o componenti strutturali. I materiali isolanti, come la plastica, la ceramica, il vetro o gli oli isolanti elettrici, proteggono dai cortocircuiti, dalla paralisi e dal degrado delle apparecchiature sotto l'influenza di tensioni e sovratensioni di esercizio. La qualità dell'isolamento è determinata, tra l'altro, dalla rigidità dielettrica, dalla resistività di volume e dalla resistenza alle condizioni ambientali.

In ingegneria meccanica e ingegneria edile, l'isolamento termico limita il trasferimento di calore tra spazi con temperature diverse. Viene utilizzato per proteggere dalle perdite di energia e per stabilizzare le condizioni operative di apparecchiature e ambienti. In acustica, invece, l'isolamento serve a smorzare il rumore e a limitare la propagazione delle onde sonore. Nell'automazione e nell'elettronica è importante anche l'isolamento galvanico, che separa elettricamente le diverse parti di un sistema pur consentendo la trasmissione dei segnali tramite trasformatori, optoisolatori o accoppiamenti capacitivi.

La scelta del tipo e del livello di isolamento appropriato dipende dai parametri fisici dell'ambiente operativo, dalla durata richiesta, dall'intervallo di temperatura, dalla tensione, dalla frequenza e dagli standard di sicurezza. Un isolamento correttamente progettato ha un impatto diretto sull'affidabilità, la durata e la funzionalità dei sistemi tecnici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE