+1 500 000 prodotti nell’offerta

6000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

BIOS (Basic Input/Output System) - definizione

BIOS (Basic Input/Output System) è il sistema di input/output di base presente nei computer personali, che funge da intermediario tra l'hardware e il sistema operativo. Il BIOS è un insieme di istruzioni memorizzate nella memoria non volatile della scheda madre, solitamente sotto forma di un chip flash ROM o EEPROM, che si avvia immediatamente all'accensione del computer.

Il suo compito principale è l'inizializzazione e il test dei componenti hardware nell'ambito della procedura POST (Power-On Self Test), e successivamente il caricamento del programma di avvio del sistema operativo dal supporto dati. In questo contesto, il BIOS è responsabile della comunicazione con dispositivi come tastiera, disco rigido, unità ottica e scheda grafica al livello più basso. Tra le sue funzioni c'è anche la fornitura di uno strato di astrazione che consente al sistema operativo di accedere all'hardware in modo basilare prima di caricare i propri driver.

Il BIOS include anche un interfaccia di configurazione, noto come Setup Utility, che consente all'utente di impostare manualmente i parametri di funzionamento del computer, come la priorità di avvio, i parametri della memoria RAM, la frequenza del processore o le impostazioni di sicurezza. Dall'inizio del XXI secolo, il BIOS classico è gradualmente sostituito dall'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), che offre una funzionalità più ampia, un'interfaccia utente grafica e un migliore supporto per le tecnologie moderne, come i grandi dischi rigidi e l'avvio sicuro.

Sebbene il BIOS funzioni indipendentemente dal sistema operativo, il suo corretto funzionamento è cruciale per la stabilità e la funzionalità dell'intero computer. Il produttore della scheda madre può fornire aggiornamenti del BIOS per migliorare la compatibilità, aumentare le prestazioni o correggere errori.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE