+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La memoria non volatile è un tipo di memoria per computer che mantiene i dati memorizzati anche quando viene tolta l'alimentazione. A differenza della memoria effimera, come la DRAM, la memoria non volatile consente di memorizzare le informazioni in modo permanente senza la necessità di aggiornarle periodicamente. È alla base del funzionamento di molti dispositivi elettronici, dai sistemi embedded ai personal computer e ai server.
La tecnologia della memoria non volatile comprende una varietà di soluzioni fisiche e strutturali, tra cui memorie a semiconduttore come EEPROM, Flash, MRAM o memorie resistive. Ciò che le accomuna è la capacità di scrivere e leggere dati ripetutamente, conservando le informazioni per lunghi periodi di tempo, da mesi a molti anni. A seconda del tipo, l'accesso ai dati memorizzati può essere sequenziale o diretto, il che influisce sulla velocità di funzionamento e di applicazione di un determinato chip.
In pratica, la memoria non volatile viene utilizzata per memorizzare [il firmware (firmware), le configurazioni di sistema, il codice di avvio e anche come memoria - sotto forma di supporti come SSD, schede di memoria, unità flash o ROM. Grazie alla loro crescente capacità e alle dimensioni ridotte, questi tipi di chip hanno trovato spazio anche nei sistemi elettronici mobili e portatili, dove il basso consumo energetico e la resistenza a fattori esterni sono fondamentali.
Le attuali soluzioni basate su memorie non volatili integrano anche meccanismi di protezione dalla perdita di dati, come la correzione degli errori, la crittografia e il rilevamento dell'usura delle celle. Importanti sono anche i parametri di resistenza alla scrittura, velocità operativa, conservazione dei dati e numero di cicli di scrittura/cancellazione, che determinano l'efficienza e l'affidabilità di queste memorie in applicazioni industriali, consumer e specializzate.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.