+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La Memoria Di Fuga è un tipo di memoria del computer che memorizza i dati solo durante l'alimentazione attiva. Una volta rimossa la fonte di alimentazione, tutte le informazioni memorizzate vengono irrimediabilmente perse. Questo tipo di memoria è utilizzato principalmente come memoria operativa, per memorizzare temporaneamente i dati mentre il sistema è in funzione, sia nei computer generici che nei sistemi embedded.
Una caratteristica della memoria effimera è l'elevata velocità di accesso ai dati, che la rende adatta ad applicazioni che richiedono un intenso scambio di informazioni in un breve periodo di tempo. I tipi più comuni di memoria effimera sono la DRAM (Dynamic Random Access Memory) e la SRAM (Static Random Access Memory). La DRAM memorizza i dati in condensatori che richiedono un aggiornamento periodico, mentre la SRAM utilizza flip-flop bistabili che mantengono uno stato logico finché viene fornita l'alimentazione.
La memoria effimera svolge un ruolo chiave nell'elaborazione dei dati, fungendo da collegamento intermedio tra la più lenta memorizzazione e il veloce processore. Fornisce la memoria per il codice del programma in esecuzione, le variabili temporanee, i buffer di dati e il contesto del sistema operativo. La memoria è stata progettata per avere la più bassa latenza possibile e un'elevata larghezza di banda, mantenendo un livello accettabile di consumo energetico.
Nonostante la mancanza di durata dei dati memorizzati, la memoria effimera è un componente indispensabile dei moderni sistemi digitali. I suoi parametri tecnici, come il tempo di accesso, la capacità, il consumo di energia e il costo unitario, sono criteri importanti nella progettazione di circuiti elettronici e architetture di computer. Coesiste con le memorie non volatili , formando insieme una gerarchia di memorie che offre un equilibrio tra prestazioni, durata ed economia di funzionamento del sistema.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.