+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Buffer - definizione

Buffer è un termine tecnico che si riferisce a un componente che media il flusso di dati o segnali tra due sistemi, impianti o processi che operano a velocità, capacità o modalità di funzionamento diverse. La funzione principale di un buffer è quella di immagazzinare temporaneamente i dati in modo da rendere possibile la sincronizzazione della trasmissione tra sorgente e ricevitore, riducendo al minimo la perdita di informazioni e ottimizzando il funzionamento del sistema.

In informatica, un buffer è uno spazio appositamente allocato nella memoria operativa in cui vengono memorizzati i dati di input o output durante l'elaborazione. Questa soluzione riduce i ritardi e aumenta l'efficienza delle operazioni di I/O (Input/Output), ad esempio durante la lettura di file, il trasferimento di flussi audio/video o la comunicazione con dispositivi esterni. I buffer sono importanti anche nella trasmissione di rete, dove i dati dei pacchetti devono essere elaborati con ordine e integrità.

In elettronica, il termine buffer può anche riferirsi a circuiti logici che amplificano un segnale digitale senza alterarlo logicamente. Tali circuiti forniscono una separazione del carico dalla sorgente del segnale e migliorano l'affidabilità del trasferimento delle informazioni in sistemi digitali complessi. I buffer sono utilizzati anche nel contesto dei circuiti analogici, dove svolgono la funzione di adattamento dell'impedenza o di isolamento dei circuiti.

A seconda dell'applicazione, il buffer può essere di tipo hardware o software. Nei sistemi operativi, i meccanismi di buffering sono utilizzati per migliorare l'efficienza dei supporti di memorizzazione e delle periferiche. Nella progettazione di sistemi in tempo reale, la gestione del buffer svolge un ruolo fondamentale nel garantire una risposta deterministica del sistema. Il corretto dimensionamento del buffer e la sua strategia di svuotamento (ad esempio, FIFO - First In, First Out) influiscono direttamente sulla stabilità e sulla velocità dell'intero sistema.

Buffer, trasmettitori, controllori

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE