+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Firmware - definizione

Firmware (firmware) è un tipo specializzato di software incorporato nella memoria non volatile di un dispositivo elettronico che funge da intermediario tra l'hardware e gli strati superiori di un sistema operativo o applicativo. È parte integrante del funzionamento dell'hardware perché contiene il set di istruzioni e algoritmi necessari per il suo funzionamento di base, la configurazione e il controllo delle funzioni operative. A differenza del software applicativo tipico, il firmware è direttamente legato a una specifica architettura hardware.

Tipicamente, il firmware è memorizzato in memoria non volatile, come ROM, EEPROM o Flash, che permette di conservarlo anche dopo lo spegnimento. Nei dispositivi moderni, aggiornare il firmware sta diventando sempre più comune, ad esempio tramite bus di comunicazione o interfacce USB, consentendo di correggere bug, aggiungere funzionalità o migliorare la sicurezza del sistema senza interventi fisici.

Il firmware svolge un ruolo chiave nei microcontrollori, sistemi embedded, periferiche (stampanti, tastiere, router), unità disco, interfacce di comunicazione e apparecchiature di consumo come TV, fotocamere o sistemi audio. In molti casi, il firmware viene eseguito per primo all’accensione, effettuando routine di inizializzazione e test (ad esempio POST nei computer) ed eseguendo componenti di sistema ulteriori.

Una caratteristica distintiva del firmware è la sua natura deterministica e l’indipendenza dai sistemi operativi esterni, che garantisce un funzionamento prevedibile e una bassa latenza nelle risposte del dispositivo. Allo stesso tempo, deve essere progettato tenendo conto delle limitazioni delle risorse – come potenza di calcolo, memoria o consumo energetico – che richiedono un’attenta ottimizzazione del codice e una conoscenza approfondita a basso livello dell’architettura hardware. In termini di sicurezza, il firmware rappresenta anche un potenziale vettore di attacco, quindi la sua integrità e la capacità di essere aggiornato in modo sicuro sono considerazioni di design importanti.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE