+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
](/it/news/library-articles/page/61806/) Un Ciclotrone è un tipo di acceleratore di particelle , utilizzato per accelerare particelle elementari cariche come protoni, deuteroni o ioni ad alte energie cinetiche [per l'uso nella ricerca scientifica, nelle applicazioni mediche e nelle tecnologie industriali. Il principio del ciclotrone si basa sul movimento delle particelle in un campo magnetico che le costringe a muoversi in percorsi a spirale e sull'applicazione di un campo elettrico alternato che le accelera in punti appropriati del loro ciclo.
Il progetto del ciclotrone si basa su due elettrodi semicircolari , chiamati "dees" (per la loro forma a D), posti in un forte campo magnetico omogeneo. Le particelle iniettate nel dispositivo accelerano nello spazio tra gli elettrodi sotto l'influenza di una tensione oscillante ad alta frequenza e vengono poi reindirizzate nell'orbita successiva. Come risultato di questo processo, la loro traiettoria assume la forma di una spirale sempre crescente fino a raggiungere il livello di energia desiderato, a quel punto vengono guidate fuori dal ciclotrone per essere utilizzate in ulteriori esperimenti o procedure.
Grazie alla loro capacità di raggiungere energie significative in dimensioni relativamente compatte, i ciclotroni hanno trovato applicazione, tra l'altro, nella medicina nucleare per la produzione di radioisotopi, nella terapia del cancro con la terapia protonica e nello studio della struttura della materia. Il loro sviluppo ha segnato una tappa importante nella storia della fisica delle particelle e della tecnologia degli acceleratori, anche se nella gamma di energia più elevata sono stati sostituiti da dispositivi più avanzati come i sincrotroni.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.