+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Acceleratore di particelle è un dispositivo utilizzato per impartire ad alcune particelle elementari cariche, come elettroni, protoni o ioni, energie cinetiche molto elevate energie cinetiche accelerandole tramite campi elettrici e dirigendo il loro movimento con l'uso di campi magnetici. Questi tipi di macchine sono utilizzate in ricerche fondamentali in fisica delle particelle, fisica nucleare, ingegneria dei materiali, medicina e tecnologie industriali.
Il principio di funzionamento di un acceleratore si basa sull'accelerazione delle particelle a velocità vicine alla velocità della luce in un percorso appositamente progettato. A seconda della costruzione, l'accelerazione può avvenire in linea retta (acceleratori lineari) o in un anello chiuso (acceleratori ciclici, come ciclotroni e sincrotroni). I singoli impulsi di accelerazione sono sincronizzati con il movimento delle particelle per aumentare gradualmente la loro energia mantenendo il controllo sulla traiettoria.
Gli acceleratori permettono di studiare la struttura della materia al livello più profondo, consentendo di effettuare collisioni tra particelle ad alta energia, che risultano nella creazione di nuove particelle elementari, registrate tramite detector di precisione. L'analisi di questi processi fornisce informazioni sulle interazioni fisiche fondamentali e sulle proprietà della materia in condizioni estreme.
Oltre alla fisica delle alte energie, gli acceleratori sono anche utilizzati in terapie oncologiche (ad esempio, la radioterapia protonica), nella produzione di radioisotopi, nella sterilizzazione medica, così come nella tecnologia dei semiconduttori e nelle ricerche non distruttive sui materiali. In medicina e industria, spesso si utilizzano acceleratori più piccoli con potenza e dimensioni limitate, progettati per compiti specifici.
Lo sviluppo degli acceleratori è uno dei pilastri della fisica sperimentale moderna, e il loro funzionamento richiede un controllo rigoroso dei parametri del fascio, un alto vuoto, elettronica avanzata e sistemi di monitoraggio complessi. Nelle installazioni più grandi di questo tipo, come il Large Hadron Collider (LHC), si raggiungono energie che permettono l'esplorazione di fenomeni che si sono verificati immediatamente dopo il Big Bang.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.