+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un Elettrodo è un componente conduttivo di un sistema elettrochimico che permette il passaggio di una carica elettrica tra un circuito esterno e un elettrolita, fungendo da interfaccia tra un elettrone e un conduttore ionico. A seconda della direzione del flusso di corrente e del tipo di reazioni redox in corso l'elettrodo può agire come anodo o catodo. La sua funzione principale è quella di avviare e sostenere reazioni elettrochimiche scambiando elettroni con gli ioni presenti in soluzione.
Nelle celle galvaniche elettrodi partecipano a reazioni chimiche spontanee generando una tensione, mentre nei sistemi elettrolitici permettono di forzare la reazione con una fonte di corrente esterna. L'ossidazione o la riduzione delle sostanze chimiche avviene agli elettrodi, accompagnata dal trasferimento di elettroni tra l'elettrodo e le molecole dell'elettrolita.
Il materiale dell'elettrodo deve avere una buona conducibilità elettrica, resistenza chimica ed elettrochimica e stabilità nelle condizioni operative del sistema. I materiali tipici degli elettrodi includono metalli, grafite, leghe, ossidi conduttivi e materiali compositi. In applicazioni specializzate, per calibrare e misurare la tensione elettrochimica si utilizzano anche elettrodi di riferimento a potenziale noto.
Gli elettrodi sono indispensabili in tecnologie come le celle elettrochimiche, le batterie, gli elettrodi nelle saldatrici, gli elettrodi di misura nei sensori, ma anche in medicina, dove sono utilizzati nella diagnostica e nella terapia, come l'elettrocardiografia o la stimolazione neuromuscolare. Il design e le proprietà degli elettrodi hanno un impatto diretto sull'efficienza, la selettività e la durata dei sistemi in cui vengono utilizzati.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.