+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Elettrolita - definizione

Un Elettrolita è una sostanza in grado di condurre elettricità grazie alla presenza di ioni liberi. A differenza dei conduttori di elettroni come i metalli, la conducibilità negli elettroliti avviene grazie al movimento di ioni positivi e negativi in soluzione o in fase solida. Gli elettroliti possono assumere la forma di liquidi, solidi o gel e svolgono un ruolo fondamentale nei processi elettrochimici come l'elettrolisi, il funzionamento delle celle galvaniche o il funzionamento delle batterie.

Dal punto di vista chimico, gli elettroliti si dividono in elettroliti forti e deboli, a seconda del loro grado di dissociazione in soluzione. Gli elettroliti forti si dissociano completamente in ioni, conferendo loro un'elevata conduttività, mentre gli elettroliti deboli si dissociano solo parzialmente. Esempi tipici sono gli acidi, le basi e i sali disciolti in acqua, ma anche i solidi come alcuni ossidi e i vetri a conduzione ionica possono fungere da elettrolita, soprattutto nelle moderne batterie al litio.

In un sistema elettrochimico, l'elettrolita permette agli ioni di scorrere tra gli elettrodi, fornendo la chiusura del circuito elettrico e le condizioni per le reazioni redox. Le sue proprietà - come la conducibilità ionica, la stabilità chimica, la viscosità, l'intervallo di temperatura operativa o la compatibilità con i materiali degli elettrodi - hanno un impatto diretto sull'efficienza e sulla durata del sistema.

La scelta dell'elettrolita è fondamentale nella progettazione dei dispositivi elettrochimici. Nelle batterie, determina la tensione nominale, la capacità, il tempo di ricarica e la sicurezza d'uso. Nei sensori chimici, l'elettrolita influenza la sensibilità e la selettività della misura, mentre nell'elettrochimica industriale influenza l'efficienza dei processi elettrolitici e la purezza dei prodotti ottenuti. Molte applicazioni moderne si avvalgono anche di elettroliti solidi o polimerici, che combinano proprietà meccaniche con una funzione di conduzione ionica, offrendo nuove possibilità progettuali e tecnologiche.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE